This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-EP:分压器建议

Guru**** 2967460 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/788863/ads1278-ep-suggestion-for-voltage-divider

器件型号:ADS1278-EP
主题中讨论的其他器件:ADS1278

我想使用 ADS1278通过芯片的低速设置来监控+/-1000V 范围内的交流电压。

在这种情况下、数据表告诉我模拟输入的阻抗为140k Ω。

分压器中的电阻器值降低+/- 2.5V 范围内的输入电压时、什么是不错的选择?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    必须将电压电平降至 ADC 可接受的+/-2.5V 输入范围内。 我不熟悉此类高电压应用、也不会推测将+/-1000V 降低至+/-2.5V 的最佳方法。

    谢谢、
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下图是分压器。  选择 R1和 R2时、为 ADC 提供输入的 Vout 应处于 ADC 的输入规格范围内。

    谢谢。