This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ADS1115:数据转换器论坛

Guru**** 2550130 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ADS1115, ADS1120, ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/788819/tina-spice-ads1115-data-converters-forum

器件型号:ADS1115
主题中讨论的其他器件:TINA-TIADS1120ADS112C04

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的数据转换器工程师:

大家好、我是一名工程师、需要开发负向正电压感应 机制。

因此、我想知道我是否可以使用 ADS1115测量负电压。

如果是、我应该如何设置电路或寄存器?

我的预期电路如下所示。

我期待您的解决方案。

感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、"首尔大学"、

    欢迎访问我们的 e2e 论坛、非常感谢您关注我们的器件。

    遗憾的是、ADS1115本身无法测量低于 GND 的信号。 每个输入上的绝对电压必须>=0V。
    该器件可以测量负差分信号。 这意味着、如果您选择 AIN1作为正 ADC 输入、选择 AIN0作为负输入、则可以测量 AIN1=1V 和 AIN0=3V 的信号。 以差分方式、这是一个负信号 VIN = V_AIN1 - V_AIN0 = 1V - 3V =-2V。
    因此、为了使用 ADS1115、您必须要做的是使用外部放大器将信号电平转换为2.5V 的共模电压。
    您可以将 ADC 的一个输入(例如 AIN0)连接到2.5V、将另一个输入(例如 AIN1)连接到执行电平转换的放大器的输出。
    然后、AIN1上的绝对电压将在0.5V 和4.5V 之间摆动。 差分电压 VIN = V_AIN1 - V_AIN0将在-2V 和+2V 之间摆动。

    另一种选择是将 ADS1120 (SPI)或 ADS112C04 (I2C)与双极模拟电源一起使用、即 AVSS=-2.5V 和 AVDD=2.5V。
    在这种情况下、您将一个输入(例如 AIN0)连接到 GND = 0V、另一个输入(例如 AIN1)直接连接到 VG1信号。 在这种情况下不需要外部缓冲器、因为 ADS1120和 ADS112C04都集成了一个缓冲器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Joachim Würker:

    非常感谢您的友好回复。

    顺便说一下、我想知道 ADS1115用作单端输入系统而不能测量负电压的原因、而不同的端系统却是这样做的。
    那么、我是否可以知道 ADS1115方框图中的 PGA 电路图?

    其次、当我们将其用作单端输入和差动端输入时、我想知道"满量程范围"的含义。
    如果我选择单端输入、例如 AINP=AIN1、AINN=GND 输入系统、则+/- 2.048V 意味着什么? 我可以测量什么电压?? "0V 至4.096V"和"0V 至2.048V "?

    非常感谢您的参与。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的'Univ Seoul ':

    ADS1115和我们许多其他 ADC 测量 GND 以下电压的能力并不取决于配置是单端还是差分。 具体取决于具体的 ADC 设计。
    对于我们的大多数 ADC、ADC 输入端的绝对电压必须保持在所提供模拟电源的限制范围内。 这意味着、为了测量低于 GND 的电压、您需要一个双极模拟电源。 但并非我们的所有 ADC 都允许使用双极模拟电源。 您通常可以通过查看我们数据表中的建议运行条件表来确定这一点。
    -例如、ADS1115数据表确实指定了绝对输入电压必须保持在 GND 和 VDD 之间。
    -此外、电源限制为 VDD = GND + 2V 至 GND + 5.5V。

    我们还提供了其他 ADC 设计、允许在使用单极外部模拟电源的情况下进行低于 GND 的测量。 但是、这些设计要么集成了一个在内部产生负模拟电源的负电荷泵、要么集成了差分放大器输入级。

    当对 ADS1115使用单端配置时、其中 AINN = GND 且 FSR =+/-2.048V、这意味着您只能测量 AINP = 0V 和+2.048V 之间的电压。 在这种情况下、不能利用 FSR 的负范围。
    如果您要使用所谓的伪差分配置、其中 AINN = 2.5V、则可以利用+/-2.048V 的完整 FSR。 这意味着 AINP 随后可以在2.5V - 2.048V 和2.5V + 2.048V 之间摆动。

    此致、