This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:AFE4490的时钟选择

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/788290/afe4490-clock-choose-of-afe4490

器件型号:AFE4490

尊敬的专家:

 我们现在在产品中使用 AFE4490、我们希望使用有源振荡器作为时钟、在数据表中、我们看不到任何有关时钟选择的信息

 如附件中的图片所示、这样做是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kane、

    您可以在 AFE4490的 XIN 和 XOUT 引脚之间连接8MHz 晶体振荡器、并复位 XTALDIS (即0x23<9>)位。

    此致、
    Prabin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prabin:

    我只想知道 根据我之前发送的附件是否可行?

    请帮助!

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只想知道根据我之前发送的附件是否可行?
    请帮助!
    谢谢!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的,先生
    我们的客户只想知道根据我之前发送的附件是否可行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kane、

    它们在 AFE4490的 XIN 和 XOUT 引脚之间没有晶振封装、因此它们无法安装组件。
    他们必须更新原理图并获取新电路板。 有关如何连接晶体的详细信息、请参阅数据表的图59 (您还需要两个电容器)。

    此致、
    Prabin。