This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1296R:ADS1296R GPIO 端口配置问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1296R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/788400/ads1296r-ads1296r-gpio-port-configure-issue

器件型号:ADS1296R

我想禁用 ADS1296R 的内部呼吸功能、并使用外部电路测量呼吸。 然后、我想使用 GPIO 端口生成64Khz 的时钟信号。
GPIO 端口能否生成64Khz 时钟信号? 如果是、GPIO1到 GPIO4端口是否可以这样使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    您可以通过将 RESP 控制寄存器(16h)中的最后两个位设置为01b 来输出内部调制时钟、解调时钟和阻断信号。

    如需更多信息、请参阅数据表中的第9.3.1.7.8.1节。

    此致、