This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7841-Q1:BUSY 引脚功能

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7841-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/789015/ads7841-q1-busy-pin-function

器件型号:ADS7841-Q1

您好!

您能更详细地解释一下 ADS7841-Q1的 BUSY 引脚功能吗? 以及如何利用该信号?

它是否是 SPI 通信的必备条件? 由于 MCU 仅支持4线 SPI 接口、并且 BUSY 信号没有额外的引脚、我是否可以将该引脚悬空?

非常感谢。

BR、

Brian Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    BUSY 信号是器件的一个输出、当转换正在进行时通知用户、一旦转换完成、BUSY 信号就不再处于活动状态。
    为了实现正确的 SPI 通信或转换结果、不需要监视 BUSY。 可以在不忙的情况下完成。 您可以将其保持浮动。
    BUSY 是监控器件是否处于活动状态、是否正常工作以及何时进行转换的理想方式。

    希望这对您有所帮助
    Cynthia