This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:输入共模范围

Guru**** 2864490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/788615/ads1298-input-common-mode-range

器件型号:ADS1298
我很难理解数据表的呈现方式、我只是想确保我的理解是正确的。
如果 Vmax_diff 为0-2.5V、Vdd=3V、VSS=0且 PGA 增益=1、则将 CM 设置为1.25V、这将导致 PGA 输出在正确条件下饱和?  
在我没有将任何通道连接到 RLD 驱动器的情况下、RLD_OUT 将像 RLDREF 的缓冲输出一样工作、我可以将其设置为(AVdd+AVss)/2、我可以使用该输出来正确偏置人体?  
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colleen、

    这可能已经通过电子邮件离线发送给您、但我也会在此处发布回复、以防万一。

    如果将共模电压设置为1.25V、则会超出 CM 范围、最大差分电压为2.5V。 该方程式表示 PGA 输出在任一侧需要200mV 的余量、这意味着2.5V 几乎不会出现在余量中。

    使用内部生成的1/2 Vs RLD 电压有助于使您保持在正确的范围内。 如 本应用手册中所述、它还有助于共模抑制。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    此致、