This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC081C085:初始化时间

Guru**** 2912110 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC081C085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/788893/dac081c085-initialization-time

器件型号:DAC081C085

您好、先生、

加 电时、DAC081C085是否需要时间进行内部初始化? IC 是否在 初始化期间接受指令?

 初始化需要多长时间? 您能否提供时序图?

谢谢!

Vito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vito:

    感谢您的查询。 尚未为此器件确定上电后的等待时间。 但是、我已经看到、在所有电源都为数字功能准备就绪后、DAC 通常需要200us 至500us 的时间。

    如果您在上电时没有非常严格的时间限制、请在开始与 DAC 通信之前提供几毫秒的时间。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师