This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1035:数据输出和时钟输入的长度匹配详细信息

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1035, ADS7056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/788772/amc1035-length-matching-details-for-the-data-out-and-clock-in

器件型号:AMC1035
主题中讨论的其他器件: ADS7056

您好!

我们正在使用 AMC1035DR 设计电路板。 您是否建议 网络输出和时钟输入布线的任何长度匹配。 让我们知道、对于这2个网络、必须在板上保持哪种最佳的延迟匹配。

同样、 对于数据、时钟和 CS 的 ADS7056IRUGR、您有任何长度匹配建议吗?

此致、

Vijetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijetha、

    对于 AMC1305本身、没有特定的布线长度要求。 您需要担心的是控制器-假设您在未编码的位流模式下使用 AMC1035、则必须为 AMC10355和数字滤波器提供时钟、并将位流引入数字滤波器。 因此、如果从时钟源到数字滤波器(例如 C2000控制器上的 PWM 输出和 SDFM_CKX 输入)的布线非常短、 几英寸的迹线到达 AMC1035的 CLKIN -您需要关注滤波器输入端数据的设置和保持时间要求。 如果您在曼彻斯特编码模式下使用 AMC1035、则不会有太多问题。

    对于 ADS7056 (和任何典型的 SPI 从器件)、输出数据取决于 SPI 主器件提供的时钟。 长时钟迹线会将从 ADC 上的 SDO 返回的数据延迟半个时钟周期以使控制器上的 MISO 返回的数据丢失、从而导致数据损坏。