This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:重置序列:如何读取/获取"就绪"状态响应

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/788367/ads131a02-reset-sequence-how-to-read-get-ready-status-response

器件型号:ADS131A02
主题中讨论的其他器件:ADS131A04

您好!

让我问一个有关"复位"序列的基本问题。

如您所知、发出 RESET 命令后 、我们需要 等待"READY"状态(FFxx)。

我不清楚如何获得/了解"就绪"状态。

我是否需要发出"NULL"命令以获取"就绪"信息? (DOUT 端口读数、图69:数据表第50页)

如果是、如果 ADC 未就绪、将向 DOUT 端口输出哪些数据? (当然、如果 ADC 就绪、数据为"FFxx"。)

很抱歉我的基本问题、并提前感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takumi-San、

    我认为、一旦器件完成复位、响应应该是来自第一个命令的就绪响应。 我认为 NULL 命令在前4.5ms 后会得到相同的响应就绪响应。 在此期间之前、器件的响应将不确定。

    就绪响应应该在下一条命令进入器件时发出。 例如、我看到了 ADS131A04先前测试的结果。 这是在重置前一条命令时使用 unlock 命令捕获的就绪响应:

    您可以看到、FF0400附带为065500解锁命令计时的24位。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph-San、

    非常感谢您的回复!

    我明白了。

    此致、