This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:在读取转换结果之前、是否应将 ADC 从自主转换模式停止?

Guru**** 2921360 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1165565/amc7834-should-the-adc-be-stopped-from-autonomous-conversion-mode-before-reading-conversion-result

器件型号:AMC7834

各位专家、您好!

我的客户报告 AMC7834有问题:本地温度读数发生了显著变化。 ADC 配置为 自主转换模式。 而其他 ADC 输入通道似乎正常工作。 因此、我认为基准电压和 ADC 本身是正确的。 我猜它是否是由于 ADC 更新转换结果期间发生的读数所致?  在读取转换结果之前、ADC 是否应从自主转换模式停止?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    它们用于 AVDD 电源的是什么? 低噪声 LDO? 或某种可能引入纹波噪声的开关电源?

    我已经看到噪声电源会导致噪声局部温度测量、尤其是当它们开关的频率与 LTS 采样率相似(或谐波为)时。  

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢你的答复。

    AVDD、AVCC 和 DVDD 均由5V 输出 LDO LT1764供电。 他们还尝试使用单独的5V 台式机电源为 AMC7834供电(以隔离数字噪声)。 没有任何改进。 因此、这似乎不是电源噪声的结果。 是否有任何其他潜在原因?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是在 EVM 上测量的吗? 或他们的定制硬件? 是否存在某种振荡或外部电流负载? 器件是否过热? 他们能否共享原理图?

    他们是否只在一个电路板上看到这一点? 所有电路板?  其组件是否存在接地问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    它在客户电路板上进行测量。 无振荡、在 PA 未处于运行模式时、板上有一个 RF PA。 设备不热。 请找到他们的原理图。

    他们只有一个原型。 这似乎不是接地问题。 它是一个具有完整接地层的8层电路板。

    谢谢!e2e.ti.com/.../AMC7834_5F00_SCH.pdf

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我想我应该澄清一点,我怀疑有关接地的装配问题。  远程温度传感器是否会看到类似的噪声?

    如果禁用除本地温度传感器之外的所有其他 ADC 输入通道、是否已改进? 您看到的噪声级别是多少(LSB 有多少)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    对于装配体问题、您的意思是什么?

    ADC 本身似乎是正确的。 如果在 ADC2输入端施加电压、它们可以从 ADC2读取正确的值。 如果施加0.8V、读数为0.798V 至0.805V;如果施加1.9V、读数为1.897v 至1.909v。 而 LT 读数 波动很大、例如5个连续读数为:0x85、0x81、0x66、0x97、0x4d。 如果 ADC2上施加0.8V 电压、则最大读数为0x527、最小读数为0x51B。  

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我的问题是、如果接地引脚(甚至是单个接地引脚)的焊点不良、则器件的局部接地点可能存在某种依赖于电流的失调电压。  温度传感器使用一系列不同的激励电流并测量差分电流。  因此、某些汇编问题可能会导致意外行为。

    我看到您只列出了8位。 这是低8位吗? 或更高?

    远程温度传感器具有类似的噪声?

    您能否在铁氧体磁珠 B8之后查看 DVDD 上的纹波? 删除 B8是否有短暂帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    它是低8位。 高8位全部为"0"。

    远程温度传感器读数的波动远小于 LT。 LT 读数的波动大于100 LSB、RT 大约为20 LSB 、而实际温度是稳定的。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    他们尝试将 B8铁氧体磁珠短路、没有效果。 DVDD 上的纹波为59mVpp。

    谢谢你。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纹波中是否有音调? 可能是开关频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无明显提示音。 这是 DVDD 纹波的示波器波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来可能会有音调、但您需要从频谱或更改周围的时域查看它、直到看到模式。  

    否则、很难说出您产生此噪声的原因。  下一步可能是尝试其他 AMC7834或尝试其他电路板。  必须确定这是设计的系统性问题、一次性部件问题还是其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    是的、这位客户不熟悉电源纹波测试。 由于 SMPS 纹波、应该有一些模式。 无论如何、我认为60mVpk-pk 的图形或纹波已经足够低。 这是系统的典型情况。 恐怕这不是根本原因。 还有其他可能性吗? 例如器件的配置或工作模式不正确?

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我不知道会导致这种情况的任何其他问题。  更确切地说、如果开关频率约为175kHz 或某种谐波、则该器件可能具有较差的本地温度传感器性能。  我认为客户确认开关频率是值得的。