This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7854:带宽

Guru**** 2826045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1168248/ads7854-bandwidth

器件型号:ADS7854

团队、  

我们将了解如何使用 ADS7854IPWR

所需 ADC 的带宽必须高于100kHz。  

该 ADC 的带宽是多少?

谢谢、

胡安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安

    SAR ADC 的内部带宽由内部采样保持电路设置。   此电路记录在"8.3.2模拟输入"部分中。  对于该器件、值为 Rs = 50欧姆、Csample"= 40pF。  这意味着带宽为79.5MHz。  对于 SAR 转换器、您通常可以假设带宽明显大于最大采样率。  对于该器件、最大采样率为1Msps、因此78MHz 就是您所期望的频率。  我希望这对您有所帮助。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    感谢您的解释。

    最棒的

    胡安。