This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69EVM:缺少配置文件

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J69EVM, ADS54J60EVM, ADS54J60, ADS54J69, LMK04828, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1132835/ads54j69evm-configuration-file-is-missing

器件型号:ADS54J69EVM
主题中讨论的其他器件: ADS54J60EVMADS54J60ADS54J69LMK04828TSW14J57EVM

您好、TI 专家、

我的客户现在测试了 ADS54J69EVM、这里有一个问题。

他们尝试在用户指南中评估2.3.1.7,但 在任何文件夹中都找不到“ADS654J69_2X_dec 低通_4222.cfg”。

您能否检查此配置文件的位置? 或者、请将此文件与您的帖子附上。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我在实验室中没有手头上的 ADS54J69EVM、因此我使用 ADS54J60EVM 对此进行了测试。 我能够按照"用于2倍抽取低通滤波器模式的 ADS54J69 GUI 配置"过程捕获本底噪声、并加载"ADS54J60_2x_dec_lowpass_4222.cfg"文件并在 HSDC Pro 中选择"ADS54J69_2x_4222"。  

    如果您遇到问题、请尝试此操作并告知我们。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    感谢您的支持。

    到目前为止、我的客户做了一些测试、但他们无法确认 LMK04828的250MHz 时钟。 我想它将是250MHz。

    (他们确认了 LMK04828的122.88MHz 时钟。)

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase、

    您能否让客户从 GUI 中为我们提供 LMK04828时钟选项卡? 客户是否希望 LMK04828提供250MHz 的输出来为 ADC 计时? Amy 发布的配置文件也适用于 ADS54J69、没有任何问题、只需修改时钟即可。 发布4个 LMK04828选项卡(PLL1配置、PLL2配置、SYSREF 和 SYNC、时钟输出)将帮助我们更快地对其进行调试。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase W:

    感谢您的支持。 随附了 GUI 程序的 LMK04828选项卡的屏幕截图。

    还有1个问题;

    -加载测试的配置文件后,是否应该输入一些命令? 还是仅加载配置文件、所有设置都已完成测试?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase、

    附加了缺失的配置文件。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../8203.ADS54J69_5F00_2x_5F00_dec_5F00_lowpass_5F00_4222.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ***尊敬的 Jim:

    感谢您的支持。

    您注意到我的客户测试了配置文件、但结果相同。 可以再检查一下吗?

    ***尊敬的 Chase W, Amy,

    请查看屏幕截图、如果有任何更改、请注意我。

    下面是更多问题;

     1.加载测试的配置文件后是否应输入一些命令? 还是仅加载配置文件、所有设置都已完成测试?

    2、如何使用示波器检查 U4 (P1和 P2 -> FPGA_JESD_CLKP/M 和 P62以及 P63 -> CLK_LAO_0P/M)上的时钟信号?

    我们需要在这2个引脚(P/M)之间连接任何电阻器、还是只需将探针的 GND 与任何引脚接触?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase、

    完成第2.3.1节中的步骤7后、ADC EVM 上的 LED D2是否亮起? 如果此 LED 亮起、则在 HSDC Pro GUI 上单击"Capture"后、您要将 ADC EVM 连接到的 TSW14J56EVM 或 TSW14J57EVM 上的8个状态 LED 的状态是什么?  

    单击"Send"按钮后发送 HSDC Pro GUI 的屏幕截图。   

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim s:

    感谢您的支持。

    我的客户不使用 TSW14J56EVM 或 TSW14J57EVM、而是希望使用 FPGA 和自己的技术制作采集板。

    因此、我们需要知道、请检查 ADS54J69EVM 是否在没有采集板的情况下正常工作。

    1、我们如何知道此 EVM 是否正常工作? 如何检查 LMK04828的时钟频率?

    我们最担心的是 LMK04828的250MHz 时钟频率。 我们如何检查该时钟?

    2.我们想知道如何在 EVM GUI 中开始测试。 有任何开始按钮或其他图标。

    请检查这2个问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase、

    我们的 ADC EVM 没有内置自检功能。 我们最好的方法是提供一个包含寄存器序列的配置文件、我们知道该文件在我们的设置中适用于 ADC。 问题在于、客户将负责在其自定义采集卡上进行调试。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查时钟频率只会告诉您 LMK04828输出分频器设置正确、只需查看 GUI 时钟输出页面即可轻松完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase W:

    感谢您的支持。

    如果无法观察到 LMK04828输出、应在 GUI 中查看什么?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase。

    加载用户指南中提到的 LMK 配置文件后、确保 LED D2 (PLL2_LOCKED)亮起。 如果未打开、则说明您的设置有问题。

    在 D2"打开"的情况下、转到下面显示的 GUI 中的 LMK0428时钟输出选项卡、并将 CLKout 0和1的 DCLK 分频器以及 CLKout 12和13设置为"32"。 对于 CLKout 12和13、取消选中"Group Powerdown"、因为默认情况下配置文件会关闭此输出。

    您的设置应如下所示。 现在、您应该在位于 EVM 底部靠近 LMK04828 (U4)的电容器 C93、C97、C79和 C80上看到92.16MHz 时钟。 该频率是 PLL2 (2949.12MHz)除以32的 VCO 频率。  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim s / Chase W:

    感谢您的支持。

    我的客户对 LMK04828的时钟输出做了一些测试、但看不到所需的时钟。

    请参阅下面的设置屏幕截图;

    他们刚刚使用设置检查了92.18MHz 时钟信号。

    正如我所说、他们将使用 Xilinx FPGA (UltraScale+ AUP25)、因此他们需要与 JESD204B IP 兼容的时钟。 (100MHz、125MHz、156.25MHz、250MHz 等)

    我认为 JESD204B IP 有一些参考设置。 您能否检查其初始设置? (尤其是 PLL1、PLL2和时钟输出选项卡)

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase、

    使用 EVM 上组装的当前 VCXO (122.88MHz)、它们只能生成此频率的倍数的时钟频率(122.88MHz、245.76MHz、368.64MHz 等)。 对于所需的频率、它们必须为电路板提供外部时钟或更改 VCXO 器件。 如果他们将此部件更改为100MHz VCXO、他们将能够创建100MHz、125MHz、156.25、250MHz 等。

    如果它们为 SMA J6提供一个2500MHz 外部时钟、则可以在时钟分配模式下使用 LMK04828生成这些频率。

    让我知道客户更喜欢使用哪种选项、我将为此方法发送 LMK 设置。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim s:

    感谢您的支持。

    他们更喜欢将内部 VCXO 从122.88MHz 更改为100MHz。

    是否可以检查其设置? 以及是否应更改为其他设置(PLL1、PLL2等)。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase、

    当 VCXO 为100MHz 时、附加的 LMK 配置文件将为 ADC 创建1GHz 时钟、为进入 FPGA 的两个时钟创建100MHz 时钟。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../LMK_5F00_Config_5F00_Onboard_5F00_1000_5F00_MSPS_5F00_FPGA_5F00_100M.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim s:

    我的客户仍在使用您提供给我的100MHz VCXO 和配置文件进行测试。

    我将在测试完成后分享结果。

    此致、

    Chase