This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:ADC12DJ3200

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/820897/adc12dj3200-adc12dj3200

器件型号:ADC12DJ3200

大家好、团队、

我的定制是调试 ADC12DJ3200。 他有以下问题:

根据 TI 官方网站提供的演示执行斜坡测试模式测试。 数据完全正常。 然后、客户在不修改参数的情况下将斜坡测试模式更改为正常运行、数据错误。 输入信号是单频正弦波信号。

输出现象为:

240位数据分为20个通道、每通道12位。 仿真结果表明、其中只有四个通道是正弦波。

原因是什么? 有什么建议吗? 提前感谢您。

此致、

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、  

    您能否附加 ADC12DJ3200 GUI 的屏幕截图和信号捕获以及您看到的问题的说明?

    谢谢  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    优素福

    感谢你的答复。

    这是输入为1M 0dBm 时的信号(基本上每四个信号都是相同的、这是无法理解的):

    5M 0dBm 的信号连接如下:

    下面是 ADC GUI 的界面。 与演示中的配置相比、只有 JESD 204B 接口中的 JESD 测试模式发生了变化。 将斜坡测试模式更改为正常运行。 在演示配置中、仅配置了 EVM 接口和 JESD204B 接口、在其他地方未进行任何修改。

    以上是 ADC GUI 的屏幕截图。 接下来、我将为您放置演示的 PDF 文件。 您可以看到演示过程。 此演示测试正确。

    e2e.ti.com/.../3157.KCU105-ADC12DJxx00-JESD-Reference-Design-User-Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否尝试将输入功率降低至-3dBm、并查看性能是否显著提高。 ADC 可能会过饱和。  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    优素福

    客户尝试从10dBm 到无信号。 现在、客户发现了一个问题:当没有信号输入时、Vivado 也可以获取数据、即、上一次答复中的四个正弦波变为零、但其他波形相同。

    客户认为、没有信号源输入、但也没有杂散信号输出。 此问题的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    问题是否已解决或仍在解决?

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!  

    这个问题还没有得到解决。 你有什么建议吗?

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    只是想确保当斜坡测试模式更改为正常模式时、JESD 块 按钮是否处于 禁用 状态?

    我所说的 JESD 块按钮应禁用斜升测试模式应更改为正常模式、然后应启用 JESD 块按钮。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    使用 ADC 时为正常模式。 JMODE0数据表第66页的表20显示了数据的打包方式。 类似的表22显示了 JMODE2的数据打包方式。 您必须使用此位打包和数据才能获得正确的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    由于已经两周了、而且我没有收到任何回复、我将假定问题已解决、并关闭帖子。

    此致、

    Neeraj