This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-EP:与控制器和并行端口通信详细信息的 DOUT1引脚连接

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADCPRO, ADS1278EVM-PDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/823526/ads1278-ep-dout1-pin-connection-to-controller-and-parallel-port-communication-detail

器件型号:ADS1278-EP
主题中讨论的其他器件:ADS1278ADS1278EVM-CVALADCPROADS1278EVM-PDK

大家好、

我将介绍 ADS1278的应用手册、并找到 ADS1278评估板的一个原理图。 ADS1278的 DOUT1 连接到 SN74LVC2G74MDCUTEP 的输入端。 此外、SN74LVC2G74MDCUTEP 的 CLK 也将获得 SCLK 的反相输入端。  

如果您能帮助我了解该电路、我的意思是不能直接使用无 FF 和逆变器的控制器的 DOUT 转 SPI MISO。

此外、如何使用 DOUT1至 DOUT8并行接收与控制器相连的数据。

谢谢、此致

Navin Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将解答您有关 ADS1278的问题。  请告诉我您参考的应用手册的文献编号。

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    文献编号为 SSBAU324–2018年9月、《ADS1278EVM-CVAL 评估模块用户指南》。  

    谢谢、

    Navin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我联系了开发此产品的团队、并获得了以下信息。

    这篇文章描述了电路的工作原理。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/482598/1741358https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/482598/1741358

    根据通道数量和最大数据速率、您可能不需要此电路。  对于 EVM、DSP 需要在 SCLK 的上升沿捕获数据、并支持 DOUT1上所有8个数据通道移出的最大数据速率、因此需要额外的触发器和逆变器。

    该电路在 SCLK 的下降沿捕获 DOUT1 (这就是需要逆变器的原因)、然后 DSP 在 SCLK 的随后上升沿捕获触发器的输出。  在较高的 SCLK 速率下、需要在 SCLK 下降沿进行数据采集、以满足 t-dopd 和 t-msbpd 规格。

    如果您不需要以最大数据速率进行采样、那么您有更多的时间来时钟输出数据、并且可以使用较慢的 SlCK。  如果时钟足够慢、可以在 SCLK 的下降沿和下一个上升沿之间留出足够的时间来满足 t-dopd 和 t-msbpd 规格、则主机处理器可以在上升沿进行捕获并满足 ADS1278要求。  此外、如果主机处理器可以在 SCLK 的下降沿捕获数据、则在满足主机 MCU 的设置和保持时间的情况下、可能不需要更高数据速率的额外触发器。

    如果客户希望在离散数据输出模式下使用该器件(将格式引脚连接到010以实现 SPI 离散)、 您可以在1/8主时钟频率下运行 SCLK、并且无需添加触发器和逆变器即可轻松满足最大输出数据速率下的所有时序要求。  为了清楚地了解离散数据输出模式、您将为每个 SCLK 接收8位数据。   但是、该数据实际上是8个串行输出、每个转换器通道一个。  客户需要解压缩数据、或使用8个共享通用 SCLK 的独立 SPI 端口。

     如果客户可以提供他们想要使用的确切运行条件、输出数据速率、SPI/帧同步、通道数(我假设8)和模式、我可以提供一个具体示例。

     谢谢、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的解释。

    我使用 的是 SM320F28335数字信号控制器、并将其与 ADS1278相连。  

    您能否为两者之间的 SPI 接口提供一些示例代码? 我需要的采样率最大为50Kbps

    此外、在使用上述控制器时、我不需要使用触发器和逆变器电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您在 E2E 中搜索"ADS1278 SPI"、则有几篇之前的文章介绍了 SPI 代码、其中包括:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/813910?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=ads1278%20SPI

    如此处所述、TI.com 上提供的软件安装程序现在包含示例源代码。  据我所知、除了此处提供的代码外、没有其他可用的示例代码。

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在搜索 SPI 代码以将 ADS1278与控制 器 SM320F28335相连。(SPI 接口)

    您的一篇文章建议我下载此软件并从 http://www.ti.com/tool/ADCPRO 进行安装。  安装软件后、我找不到路径 C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM\ADS1278\source。

    因为 C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM 命名 ADS1278后没有文件夹。

    可以帮我解决这个问题吗?

    如果可能、您也可以通过 navinksingh@eaton.com 向我发送代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从参考的 e2e 帖子中:

    ". 您可以在 ADS1278EVM-PDK 主网页的"立即订购"部分找到此软件的链接。

    下载并安装后、您将在以下目录中找到源代码:

    C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM\ADS1278\SOURCE"

    http://www.ti.com/tool/ADS1278EVM-PDK

    谢谢

    Christian