This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5400EVM-CVAL:需要 ADS5400-SP 的封装

Guru**** 2771125 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5400EVM-CVAL, ADS5400-SP, TPS7H1101SPEVM, TPS7H1101A-SP, TPS50601A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/824517/ads5400evm-cval-need-footprint-for-the-ads5400-sp

器件型号:ADS5400EVM-CVAL
主题中讨论的其他器件: ADS5400-SPTPS7H1101SPEVMTPS7H1101A-SPTPS50601A-SP

您好!

我看到大家在 ADS5400EVM-CVAL 评估板上的 ADS5400-SP 都有自己的封装。 请以太网提供未在网站上发布的设计文件、或提供显示器件正确封装的文档。

  对于 TPS7H1101SPEVM 评估板上使用的5962R1320202VXC (TPS7H1101A-SP)、我还需要同样的东西。

谢谢;

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们请求将.bxl 文件发布到相应的产品文件夹。   如果发布存在延迟、我将在收到文件后直接向您发送电子邮件。

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快发送给我、因为我们正在开始布局并需要完成这些封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一个好消息。  TPS7H1101A-SP 封装位于我们的 Altium Vault 中、应尽快发布到产品文件夹中。   

    遗憾的是、ADS5400-SP 是在十年前开发的、没有可找到的 CAD 数据库、只有光绘文件。  我要附加光绘文件以及我们在将这些器件安装到 EVM 之前使用的修整和外形规格。  此修整和外形规格仅供参考、因为我们不保证该规格满足客户的所有制造要求、从而满足板级可靠性(BLR)测试。  我们使用 Fancort 作为分包商来修整和构建我们的器件。   

    谢谢

    Christiane2e.ti.com/.../HREL013A_5F00_Gbrs.zipe2e.ti.com/.../100HFS_5F00_TrimForm.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然看不到 TPS7H1101A-SP 的封装、您是否能够直接向我发送文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还需要 适用于5962-1022102VSC (TPS50601A-SP)的封装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    TPs50601A-SP 已经在质量和封装方面具有在线 CAD 符号。

    TPS7H1101A-SP 正在开发中。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它的状态是什么?

     没有 TPS7H1101A-SP 的封装会延迟我们的项目。 最初、有人告诉我、它将在上周发布。

    谢谢;

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    我目前正在离线使用我们的 FAE、以便为您提供一些帮助。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为服务是绝对令人震惊的。 获取信息不应超过4周。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的原始请求是在7月26日星期五收到的。  我的理解是、您在8月8日收到了请求的封装。  根据我的计算、这是13个日历日、而不是4周以上。   如果您尚未收到所请求的封装、请告知我们、我们已将此封装转发给您。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们收到的封装形式不是很友好。 我们能够使用它。