This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84EVM:外部时钟

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/824583/dac39j84evm-external-clock

器件型号:DAC39J84EVM
主题中讨论的其他器件:DAC39J84LMK04828

可能涉及的对象:

我们拥有 DAC39J84 EVM、并且在没有转插器的情况下成功地将 DAC 与 KC705 FPGA 同步。  

目前、FPGA 由 DAC 板 PLL 馈送的368.64MHz 时钟驱动。  

我想知道、如果我想使用整数频率(160MHz 320MHz 等)的外部时钟、如何能够最小程度地重新配置系统

谢谢你

最棒的

威雨岭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weiyu、

    如附件所示设置 GUI 并为 SMA J17提供外部时钟源。 此输入使用大约10dB 的功率。  此示例适用于没有内插的300MHz。 如果您计划使用内插、则外部时钟是 GUI 中 DAC 输出速率所示的速率。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC39J84_5F00_Ext_5F00_Clk.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    SMA J17的外部时钟是否会通过 FMC 连接器路由到 FPGA、以便 FPGA 和 DAC 可以同步?

    谢谢你

    威雨岭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weiyu、

    是的。 该外部时钟进入板载 LMK04828、该部件的输出连接到 FPGA 板和 DAC 的 FMC。 LMK 生成器件时钟、该时钟进入 FMC 连接器上的引脚 D4/D5、SYSREF 进入引脚 G9/G10。

    此致、

    Jim