This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5801:静态 PGA 高于大约10dB 的 ISSU

Guru**** 2520390 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/824947/afe5801-issu-with-static-pga-above-about-10db

器件型号:AFE5801

您好!

问题是、如果高于 大约10dB 的静态增益值、输出信号将保持与我在粗略增益寄存器中设置的值相同的增益。

信号未饱和、但增益不会增加。

SPI 配置为:

00 00 00 01
00 04 00 10.
00 02 00 00
00 05 00 00
00 07 04 08
00 00 00 04
00 99 00 08
00 9A 00 1D

在这种情况下、如果我将0x9A 寄存器设置为0x24而不是0x1D =>无效。

数据表中是否有任何其他要配置的位或限制缺失?

注意:我尝试设置 inter_enable 位、但没有更改。

感谢您的支持。

Fabrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabrice、

    您是否能够为斜坡波形设置任何测试图形模式并能够捕获测试图形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    是的、测试模式工作正常、我可以设置斜坡、一切都正常。

    如果我在 AFE 输入端使用常规正弦波、那么当我将输入设置为直流时、它看起来会像预期的那样工作、而当我处于交流耦合模式时、问题就会出现。

    我以250kHz 的频率工作、采样频率为6MHz。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabrice、

    我不听从你的发言:

    "如果我在 AFE 输入上使用常规正弦波、当我将输入设置为直流时、它似乎按预期工作、而当我处于交流耦合模式时、问题就会出现。"

    请您澄清一下吗?

    • 您的电路板输入配置是什么?
    • 输入信号是交流耦合还是直流耦合? 如果是直流耦合、您是否确保使用器件的 VCM 输出来设置输入信号的 CM 电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉。

    我的设计是8个差动运算放大器的合成器、这些放大器是通过 VCM 进行直流偏置的、并通过500kHz 信号馈送 AFE5801。

    我的计划是在 AFE5801上直接输入信号(AC+DBIAS)、使用交流耦合参数位(高通滤波器)来消除可能对高增益造成问题的少量残余直流电压。

    这不奏效。

    因此、在我的调查过程中、我决定在 AFE5801输入端添加一个串联电容器以移除直流电、并将参数位设置为直流电、以避免使用 AFE5801的高 pas 滤波器。

    正常工作。

    我不理解的是、即使两个差分输入都是具有 VCM 电压的直流偏置且信号幅度在良好范围(+/- 1Vpp)内、我也无法成功使用 AFE5801集成型高通滤波器的原因。

    感谢你的帮助。

    Fabrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabrice、

    您能否附加一些波形来解释 AFE5801 上的直接输入信号(AC+DBIAS)和使用交流耦合参数位(高通滤波器)"它不起作用"是什么意思?

    此外、您是否仍然注意到粗增益设置的原始问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabrice、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。

    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)