This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:AFE4300

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/820365/afe4300-afe4300

器件型号:AFE4300

我使用的是 AFE4300-EVM、请参阅 TI 提供的"使用 AFE4300进行阻抗测量"文档。 我尝试测量 RC 串联电路(R=659、C=100nF)。 得出的幅度值在某种程度上是可以的、但相位结果的符号与图像中的符号相反。 我还尝试了数据表中的第8.1.3节"在 IQ 模式下实现确定性相位"、但运气不佳。  我之前看过一些关于同一问题的主题、想知道是否有任何解决方案。

法拉兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Afraiz、您好!

    欢迎访问 TI E2E 论坛!
     
    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至电子邮件列表 biosensing_afe-support@list.ti.com?

    此致

    Prabin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好!

    一周前、我已经向该电子邮件发送了我的查询、但仍在等待回复。 我不确定如何开始我自己的设计。 如果有任何可能的解决方案、请进行更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Afraiz、您好!

    我们在实验室中尝试了相同的测试、结果与您的测试一致、并确认该阶段确实与应用手册相反。

    请告诉我们、我们是否可以为您提供任何其他帮助。

    此致、

    Prabin。