This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:查找.bxl 文件

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF, ADC12DJ3200, ADC12DJ2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/824456/adc12dj5200rf-looking-for-the-bxl-file

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200ADC12DJ2700

您好!

你好。

我们的客户正在为 TI P/N ADC12DJ5200RF 寻找.bxl 文件。 我在产品文件夹中检查它、但它不可用。

此外、我们检查 ADC12DJ3200和 ADC12DJ2700、但.bxl 文件也不可用。

您能为我们提供帮助吗? 如果您能提供此信息、我们将不胜感激。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    您能帮助我了解.bxl 文件的用途是什么吗?

    此致、

    Neeraj Gill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    它是器件封装的 CAD 文件。 我们的客户正在请求我们是否可以向他们提供、因为在 TI.com 上找不到它。

    期待您的回应。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    美好的一天!  

    对这一请求采取温和的后续行动。  

    谢谢。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    美好的一天! 我希望你能做得更好。。。

    如果您能向我们提供有关此请求进度的任何信息、我们将不胜感激。

    期待您的回应。 谢谢、祝您愉快。



    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADC12DJ5200RF_5F00_AAV_5F00_144.bxlHiCedrick、

    请查找随附的 ADC12DJ5200RF_AAV_144.BXL 文件。 我们还会将其添加到 TI.com 上的 ADC12DJ5200RFproduct 文件夹中。

    此致、

    Neeraj