This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84EVM:DAC37J84EVM:CAN#39;t READ 寄存器 of DAC37J84EVM。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/824771/dac37j84evm-dac37j84evm-can-t-read-register-of-dac37j84evm

器件型号:DAC37J84EVM
主题中讨论的其他器件: DAC37J84

您好!

几天前、我有一个 DAC37J84EVM 板。

我还无法将 DAC37J84EVM 连接到我的 zync706 EVM 板。

我想调试这个问题。 但我无法使用 DAC3XJ8X GUI v1.2读回寄存器。

如果我在"Low Level View Tap (低级视图分路器)"中单击"Read Register (读取寄存器)"、则所有寄存器的读取数据均为0xFF。

很抱歉询问使用另一个线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bh、

    似乎有些 DAC37J84 EVM 未正确对 CPLD 进行编程。 我们已经提供了 EVM 的更换以解决该问题。 您可以向我发送您的联系信息、发货地址和电话号码的私人邮件、以便我在需要时可以这样做。

    在我们开始此过程之前、我们需要确认您是否已经完成了 EVM 用户指南中的所有步骤、以便对 GUI 进行正确编程。 请确认在通过 GUI 进行编程后是否仍然无法读回 SPI 寄存器。

    您之前提到过无法连接 DAC37J84EVM。 如果问题是由于 USB 连接或 SPI 读回错误导致的、请提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 DAC3xJ8X GUI v1.2进行测试。 它  是 SPI 读回错误、不是 USB 连接。

    我使用示波器探测 J24、J25连接器的 SPI 信号。

    除了读取操作外、我认为 EVM 板的 USB SPI 写入操作运行良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BH、

    我有私人消息给你。 请向我发送您的联系信息和电话号码。 我们可以向您发送替换产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BH、

    EVM 正在路上。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jim

    您的消息是否意味着您已通过无线方式向我发送了 EVM 板?

    此致、

    BH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的