主题中讨论的其他器件: DAC37J84
您好!
几天前、我有一个 DAC37J84EVM 板。
我还无法将 DAC37J84EVM 连接到我的 zync706 EVM 板。
我想调试这个问题。 但我无法使用 DAC3XJ8X GUI v1.2读回寄存器。
如果我在"Low Level View Tap (低级视图分路器)"中单击"Read Register (读取寄存器)"、则所有寄存器的读取数据均为0xFF。
很抱歉询问使用另一个线程。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
几天前、我有一个 DAC37J84EVM 板。
我还无法将 DAC37J84EVM 连接到我的 zync706 EVM 板。
我想调试这个问题。 但我无法使用 DAC3XJ8X GUI v1.2读回寄存器。
如果我在"Low Level View Tap (低级视图分路器)"中单击"Read Register (读取寄存器)"、则所有寄存器的读取数据均为0xFF。
很抱歉询问使用另一个线程。
您好、Bh、
似乎有些 DAC37J84 EVM 未正确对 CPLD 进行编程。 我们已经提供了 EVM 的更换以解决该问题。 您可以向我发送您的联系信息、发货地址和电话号码的私人邮件、以便我在需要时可以这样做。
在我们开始此过程之前、我们需要确认您是否已经完成了 EVM 用户指南中的所有步骤、以便对 GUI 进行正确编程。 请确认在通过 GUI 进行编程后是否仍然无法读回 SPI 寄存器。
您之前提到过无法连接 DAC37J84EVM。 如果问题是由于 USB 连接或 SPI 读回错误导致的、请提供建议。