This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:直流耦合、输入信号中的较大直流电平分量、从而在采样输出中产生纹波

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, LMH6552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/817697/ads54j60-dc-coupling-large-dc-level-component-in-the-input-signal-resulting-in-a-ripple-in-the-sampling-output

器件型号:ADS54J60
主题中讨论的其他器件: LMH6552

大家好、我在论坛上看到了您的问题、现在我遇到了与您相同的问题。

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/660047

我的主要参考文献:tidub15、tidubh9。

大家好、我正在调试 ADS54J60的电路板。 PCB 由我自己绘制。 使用直流耦合模式和 LMH6552运算放大器将单端信号转换为差分信号、然后将差分信号提供给 ADS54J60进行采样。

当 ADC 收集输入信号时、目前会遇到问题。 问题描述如下。 当输入信号没有直流电平分量或直流电平分量非常小时、ADS54J60的采样正常。 一旦信号中的直流电平分量较大或偏置电压较大、就会产生纹波。 纹波频率为 ADC 采样时钟频率的1/4、纹波振幅为0-512 [8:0]。 (分别在1GHz 和750MHz 下进行的测试结果相似)

遵循正常采样波形

当信号具有相对较大的直流电平分量时、这是一个纹波冲击过程。 请注意、直流电平分量会导致地震发生。 电击稳定时间约为35美元。 波纹冲击波形所示的那样

随后是详细的纹波波  

我发现电流纹波波幅度与波形形状和波形幅度无关。 纹波频率为 ADC 采样时钟频率的1/4。 它认为这不是模拟信号调节链路上的问题。

我感到困惑、请~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    请参阅最新版本的 ADC54J60数据表(SBAS706D、2019年4月)的第9.1.4节。 您可能需要冻结器件的直流偏移校正功能。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim 的建议、

    我已经尝试过、我已经测试了多种型号。 包括 SBAS706B 的版本、

    如果不注意"直流偏移校正功能"、此测试将不起作用。

    结果如下:

    启用"冻结直流偏移校正功能"而不启用"旁路校正"、此现场测试不可行。 启用"冻结直流偏移校正功能"和"旁路校正"、这种现场测试也是不可行的。

    但是、还有另一个问题。:

    有一个寄存器、6A00、012h 寄存器位-1、在数据表中描述为始终写入1()。

    通过测试似乎并非如此。

    我的测试结果是  、手册中给出的初始化序列并未写入必须配置寄存器的内容。 实际上、如果不配置1、则会正常工作、但配置1将无法正常工作。

    我不清楚自己是否清楚、  

    我希望您能帮我、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好~ Jim Me、~

    有关直流偏移的一些问题:

    默认情况下、ADC 的直流偏移是否正常工作?  它是否始终得到纠正?

    根据该手册、它不应一直工作。 否则、无需手动校正温度引起的漂移?

    此外、本手册还告诉我们、ADC 的直流偏移校正仅用于交流耦合、应启用冻结功能以进行直流耦合。 根据实际测试、在启用冻结功能和禁用旁路功能时、ADC 无法正常工作。 有6100h、68h、位-1、始终写入1、我已经尝试过、 如果位-1、始终写入1、则 ADC 无法正常工作、不清楚是什么导致了这种情况?

    我去年8月购买了芯片、最新的配置文件是否仍然可以使用?

    数据表中给出的建议工作模式8224配置很难理解、

    是否简化了寄存器配置?

    正在查找您的回复~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    随附了 GUI 用于模式8824的配置文件。  确保始终在时钟出现后对器件进行硬复位。

    默认情况下启用直流校正。 用户只需在禁用此功能的情况下更正失调漂移。

    最新的配置文件将适用于您购买的设备。

    将第6100页的地址0x68中的位1设置为高电平时、什么不起作用? 使用8224配置时、我在我们的设置中未看到此问题。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../SPI-writes-for-8224-mode.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jim~  

    我尝试了一些其他测试、 调试过程中仍然存在一些问题。 请帮我解决这些问题吗?

    是 ADC 所需的硬复位

    数据表中描述的"必须的导线1/0"和"始终写入1/0"之间有何区别?

    默认情况下、"始终写入1/0"是否可以接受? 例如、6800h-42h-位[7:3]必须写入0 (默认值为5'b0)、6A00h-12h-位[1]始终写入1 (默认值为1'b0)。

    何时在直流耦合下进行冻结偏移校正(68h、位7)? 何时在直流耦合下进行旁路偏移校正(68h、位1)?

    何时应使用外部校正? 它是在加电还是在 ADC 稳定工作后运行? 如果未正确配置外部校正、是否会影响 ADC 的正常工作状态? 在启动序列(9.1.1)中、根本没有提到外部校正。 在温度影响(9.1.4.2)中、虽然提到了使用外部校正、但没有提到何时进行校正。 使用外部校正时如何配置61000000h-68h 寄存器?

    在我配置 ADC 的直流偏移校正后、我发现204b 链路可以正常连接(由 ILA 观察)、但 ADC 工作不正常。 当未配置直流偏移时、ADC 工作正常、也就是说、在直流偏移后会出现类似于纹波的噪声。 我觉得与上述问题有关。 请帮助我解决这些问题。

    正在查找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~ Jim

    根据手册中的说明、直流耦合与交流耦合之间的差异仅为001180h-4Fh-位[0]的设置? 根据描述、它只是 VCM 串联电阻的差异。 此外、手册和 EVM 中提供的电阻终端和抗混叠滤波器设计都基于交流耦合下的串联电阻? 那么、我们能否将 ADC 配置为交流耦合模式并在直流耦合模式下工作?

    是否有配置寄存器的强制顺序? 我的配置序列、稳定工作状态下的配置时钟、然后配置 ADC 工作、ADC 配置完成后、配置时钟以生成 sysref 脉冲、建立204b 链路连接。 我还尝试了另一个配置序列。 首先、我将时钟配置为稳定工作。 然后我部分配置 ADC 寄存器。 然后、我配置时钟以生成 sysref 脉冲并建立204b 链路连接。 然后、我配置 ADC 的直流偏移校正。

    就个人而言、直流偏移校正更麻烦、一旦配置不好、它就会直接影响 ADC 的稳定工作状态。 应如何在直流耦合模式下配置直流偏移校正? 在 sysref 脉冲之后、等待204b 链路的稳定连接、然后进行直流偏移校正? 还是 ADC 在交流耦合模式下工作、完成直流偏移校正、然后更改为直流耦合模式?

    此外、您说直流偏移校正始终有效、"直流校正默认启用。 用户只需在禁用此功能的情况下更正失调漂移"。 由于直流偏移校正一直在工作、因此也可以随温度变化实时校准直流偏移校正。 为什么需要手动校准(9.1.4.2)?

    正在查找您的回复~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    ADC 是否需要硬复位?

    是的。 在时钟存在后执行此操作。

    数据表中描述的"必须的导线1/0"和"始终写入1/0"之间有何区别?

    没有区别。

    默认情况下、"始终写入1/0"是否可以接受? 例如、6800h-42h-位[7:3]必须写入0 (默认值为5'b0)、6A00h-12h-位[1]始终写入1 (默认值为1'b0)。

    不确定您要问什么。 如果器件在复位后默认为"1"、则无需执行这些写入。

    何时在直流耦合下进行冻结偏移校正(68h、位7)? 何时在直流耦合下进行旁路偏移校正(68h、位1)?

    请参阅数据表的第9.1.4节。  

    何时应使用外部校正? 它是在加电还是在 ADC 稳定工作后运行? 如果未正确配置外部校正、是否会影响 ADC 的正常工作状态? 在启动序列(9.1.1)中、根本没有提到外部校正。 在温度影响(9.1.4.2)中、虽然提到了使用外部校正、但没有提到何时进行校正。 使用外部校正时如何配置61000000h-68h 寄存器? 见表77。

    在我配置 ADC 的直流偏移校正后、我发现204b 链路可以正常连接(由 ILA 观察)、但 ADC 工作不正常。 当未配置直流偏移时、ADC 工作正常、也就是说、在直流偏移后会出现类似于纹波的噪声。 我觉得与上述问题有关。 请帮助我解决这些问题。

    向我发送您为实现此目的而执行的寄存器写入操作。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我最近得到的结果。

    内部直流误差校准模块通常在交流或直流耦合下工作、没有直流偏置。

    如果直流耦合与直流偏置、则 ADS54J60的内部直流误差校准模块目前无法正常工作、 这将导致较大的错误。根据您的建议和最新手册中的说明、在加电配置过程中执行内部直流错误校正、配置完成后关闭内部直流错误校正模块、 外部直流误差校正通过使用最后一个内部直流误差校正值来执行。 图像结果显示、外部校正引入的噪声将高于内部校正。

    这是我目前能想到的最好办法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    在我看来、外部校准(蓝色)比内部校准(红色)好得多。 不知道为什么你说这是另一种方法。

    请移除 ADC 的输入、进行直流偏移校准、冻结校准、然后打开输入。 随着时间的推移、重复这些步骤以执行校准以补偿器件的温度漂移。

    此致、

    Jim