This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8740H:如何使用 DAC161s997在回路中测量输出

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997, DAC8740H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/821928/dac8740h-how-to-measure-output-in-loop-powered-using-dac161s997

器件型号:DAC8740H
主题中讨论的其他器件:DAC161S997

您好的团队,

在这里、我的项目是由回路供电的、因为我将 DAC8740H 与 DAC161s997连接。 以下是我需要帮助的几点:

1) 1)如何测量输出端的正弦波?

2) 2)我添加了一个与 CN2负极端子1串联的250欧姆电阻器(您可以参阅附件),在该电阻器上,我正在使用示波器测量输出,是否正确?

3)电容器 C47被移除(之后我将该路径短接),C37为6.8nF 是否正确?

4) 4)测试时、DAC8740H 需要哪些设置?

提前感谢您!!e2e.ti.com/.../8255.TWO-WIRE-4_2D00_20mA-WITH-HART.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常而言、HART FSK 波形是通过带通滤波输入在电流环路的250欧姆负载电阻器上进行测量的。 我假设这就是您对 CN2返回路径中安装的电阻器所做的操作、返回回路电源。

    无需安装 C47、因为 C30中已经有一个隔直电容器。 C30的建议值为6.8nF。 我在您的设计中看不到 C37。

    DAC8740H 是一种简单的 UART 馈通。 无需寄存器配置即可开始运行。 发送数据的请求是通过将 RTS 线路拉为低电平而同时将 CD 拉为低电平来发起的、这表明 HART 总线上没有有效的载波。

    至此、您观察到了哪些结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对此主题是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我更改了一些电容器值。 它现在正在工作。

    非常感谢!!!