This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115-Q1:采样数据误差相对较大

Guru**** 2542500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/821643/ads1115-q1-the-sampling-data-error-is-relatively-large

器件型号:ADS1115-Q1

您好,

我们现在面临的问题是:采样数据误差相对较大、如下图所示:

VB 采样负压值。 最初、FSR 为101:FSR =±0.256V 用于测量和采样、数据误差相对较小(ADC 输入电压< 0.256V)。

现在、ADC 输入电压大约为0.7V、FSR 配置为:011:FSR =±1.024v 进行采样、原因可能是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    非常感谢您的问题。
    我认为显示误差的图没有通过。 您是否会介意再次连接它?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    很抱歉、我认为我有一些问题需要了解您的问题是什么。 我想展示一个图表、其中显示了在不同 FSR 设置下的测量之间看到的数据错误类型。
    您能更详细地解释一下您看到的错误吗? 或者、您施加的输入电压是多少?您从 ADC 读取了什么数据?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、

    VB 采样负压、
    最初、FSR 为101:FSR =±0.256V 用于测量和采样、数据误差相对较小(ADC 输入电压< 0.256V)。
    现在采样 ADC 输入电压为0.7V、FSR 配置为:011:FSR =±1.024v 用于采样、
    但采样数据错误很大;找不到原因、可能是什么原因导致了它?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    您能否量化"相对较小"和"较大"意味着什么? 例如、当您配置 FSR=+/-1.024V 时、您是否测量0.9V 而不是0.7V?

    我现在在不了解有关误差大小的更多细节的情况下可以想到的唯一原因是、ADC 的输入阻抗在更改 FSR 设置时会发生变化、如数据表中的电气特性表所述。 因此、对于不同的 FSR 设置、ADC 输入将以不同的方式"加载"电阻式电桥。 这可能会导致不同量的测量误差。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "相对较小"和"较大"是测试中的大误差、小误差。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    是的、这是理解的。 但是、我需要有关误差大小的更多具体信息、以帮助您。 例如、两种情况下的误差为多少 mV、代码、LSB 或%?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    我再也没有听到过你的声音了。 您是否同时解决了该问题?
    如果没有、我很乐意与您一起找到解决您问题的方法、但我需要如我在上面所要求的更多具体信息。

    此致、