This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC232:DDC232/316输入保护

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC316, DDC232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/818143/ddc232-ddc232-316-input-protection

器件型号:DDC232
主题中讨论的其他器件:DDC316

您好!

我们将 DDC316和 DDC232与输入端的两个反向并联二极管搭配使用、以保护器件。 过去、我们使用了 PAD1/5/10器 件、并在稍后切换到 mmbf4117、但我们将其设置为使用寿命结束。 东帝汶国际部队更换了一个部队,但费用较高。 TI 是否有任何关于使用什么的建议?

Koen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Koen、

    让我与系统专家核实一下、几天内就能与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在哪里需要此器件的保护? 到底是什么引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    器件的模拟输入引脚上提供保护- IN1至 IN32。 在器件上、这些引脚连接到 SUD 连接器、并通过电缆连接到器件以测量质子束。  

    此致、

    Koen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科恩、

    我只推荐使用我们的任何3.6V ESD 二极管。 我们没有前面提到过的任何导流二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    我已经了解了一些器件、但您是否有比数据表中更多的泄漏电流信息? 他们都提到了3.6V 时的泄漏、但我对 DDC 模拟输入运行点的泄漏感兴趣。 对于 DDC232、该工作点应介于-0.3V 至0.7V 之间。 由于我们在 nA/pA 范围内进行测量、因此泄漏电流应尽可能低。

    此致、

    Koen