This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568:对同步采样进行双次检查

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/816749/ads8568-double-check-on-simultaneous-sampling

器件型号:ADS8568

大家好、

我想双击 ADS8568的转换。

看起来、通道被分成2对4个通道。

因此、它总共有8个通道、但这些通道被分成两对、因此它是在完全相同的时间对全部8个通道进行采样、还是同时对一组4个通道进行采样、然后对另外4个通道进行采样?

我看到 ADC 同时执行这两项操作、因此我不太确定、因为我需要以菊花链方式将其中的三项连接在一起、以便同时对24个通道进行采样。

任何帮助都将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter、

    是的、ADS8568按通道对分组、但它不是2对4通道、实际上是4对2。  每个通道都有自己的 ADC、通道对 A、B、C 和 D 都有自己的 CONVST 输入(引脚37-40)。  CONVST 引脚可全部连接在一起、从而允许您在同一实例中对八个通道进行采样。  使用三个器件、您可以同时对24个通道进行采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回复! 这看起来很完美。

    我注意到每个通道都有一个关联的 AGND、是否所有这些都是内部连接的。 理想情况下、我要在串联的一系列源上进行差分电压测量、这是沿着这些线进行的、在这里、ADC1和 ADC2引用一个 ADS8568封装的两个通道、其中+和-表示每个通道的双极输入:

    提前感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter、

    遗憾的是、AGND 基准是通用的、因此您必须将输入参考到公共点。  此外、ADS8568的输入通常由外部放大器驱动、因此您可以通过这种方式发挥创意。  VSS 输入将承受哪种类型的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    它将是降低的最大电压1KV。

    是否有任何推荐的驱动电路? 我将使用具有容性负载补偿的外部放大器。 不确定我是否需要应用任何其他驱动补偿。

    感谢所有的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的快乐彼得

    您是否看过 ADS8568数据表和/或用户指南、了解了放大器与器件配对的情况?  这些文档通常假定采样速率可能最快、如果您不是全速、您可能能够以稍低的带宽稳定某些内容。