This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC900:有关 PD 模式的问题

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/824861/dac900-questions-about-pd-mode

器件型号:DAC900

您好!

我对 PD 模式下的 DAC900有几个问题。
1) 1)器件处于断电模式(PD 拉至高电平)时、Iout 上的输出阻抗是多少?
2) 2)当器件处于断电模式(PD 拉至高电平)时、CLK 输入是否可用于运行锁存器并切换解码器逻辑?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinya、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinya、

    这是一个非常旧的 BB 设备、任何从事此设备工作的人都已不复存在。 恐怕我们只能提供数据表中的信息。 我仔细看了一下、找不到任何可能对您有所帮助的东西。 如果您愿意、我可以为您提供 EVM、如果这对您有所帮助。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    这是否意味着无法再访问设计数据库?

    此致、
    S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinya、

    不确定。 这可能需要一些努力、但我们的带宽和人力现在非常有限。 这有多重要? 谁是客户? 应用是什么? 我们可以从这位客户那里获得哪种未来收入? 所有这些问题都将帮助我们确定这会得到多大的优先级。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我在《说明》中介绍了一些信息。 请看一下。

    此致、
    S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinya、

    在断电模式下、阻抗将上升、因为没有电流流流过输出。 时钟将不可用、因为时钟电路将关断、因为这是时钟关闭时的主要省电功能。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    感谢您的善意帮助!

    此致、
    S.Sawamoto