你(们)好
我正在尝试在连接到微控制器的 DAC60508上设置输出、但无法实现。 通过写入 CONFIG 寄存器来关闭输出的工作正常。 更改 RefDiv 和增益设置也有效(我看到输出从2.5V 下降到1.25V)。 但是、写入输出寄存器不会改变输出电压。 我尝试了同步 和异步两种模式(通过设置触发寄存器上的 LDAC 位)、但没有尝试任何操作。 我尝试将 DACx 寄存器8写入 F、甚至广播消息、但输出仍然不变。 我在 SDI、CK 和 CS 信号上连接了一个示波器、看上去一切正常、即使示波器也正确解码了信号(例如 DAC1=0x08FFF0或0x080000)。 我还尝试了不同的波特率、尽管我假设 SPI 通信工作正常、因为写入配置和增益寄存器工作。
有什么想法吗? 我还尝试了另一个板、但结果是一样的。