This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:了解 ADS1299增益

Guru**** 2513725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/824691/ads1299-understand-ads1299-gain

器件型号:ADS1299

大家好、

首先、我忘记收集有关这些问题的论坛链接、但在网上、我找到了几个页面和问题:

为什么开发人员不需要在 ADS1299的输入端使用外部放大器???

当我计算它时、(ECG 信号约为1mV、EEG 信号10uV、胎儿 ECG 应与 EEG 相同、等等...) 使用最大增益时、输入范围约为200mV。 它远小于相关信号。

  1. 那么、如果我希望所有24位用于数据表示、为什么我不能使用外部放大器级?
  2. 我使用它、我应该使用 SoC 偏置放大器输出作为 DRL、还是应该使用自己的?
  3. ADS1299的基准应该是什么? 将 SRB1连接到 GND、偏置等?

此致、

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert、

    这通常不是一个好主意、因为前置放大器的输入参考噪声乘以两个增益级。 最终结果是、您的测量会利用更大的动态范围、但与没有前置放大器的测量相比、测量中引入的额外噪声实际上会导致信噪比降低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    你绝对是对的。 这也是我从数据表中读出的内容。 另一方面、在没有外部放大器的情况下、分辨率大约为5-16位、具体取决于内部 PGA、但不是24位。

    此5-16位在较小的信号中非常微小、如 EEG 或胎儿 ECG。

    此致、

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有人可以帮助我在 ADS1299之前设计前置放大器级吗? 最好使用 INA 系列放大器、但也欢迎使用其他解决方案。

    此致、

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert、

    正如我们已经讨论过的、这不是一个好主意、因为测量中会引入额外的噪声。 对于这些测量而言、真正重要的是信噪比、而不是使用的动态范围。 这违反了正常惯例、因为大多数 ADC 的噪声比 ADS1299高得多。