This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP1000:vsp1000的输出衰减

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: VSP1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/818280/vsp1000-output-of-vsp1000-getting-attenuated

器件型号:VSP1000

我已施加8V 偏移和1V 峰间值1MHz。

但在 vsp1000的输出端、半个峰间电压为0.5V。

我已附上输入、输出波形和原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    不建议将此器件用于新设计、此外、应用支持也非常有限。

    我正在与我的团队进行核实、并将在周三之前回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    您能否确认电路板上的 RIDRV 是否为133k Ω?

    连接在 IDRV 上的电阻器决定了输出缓冲器的驱动强度。

    IDRV (uA)与 VCC 的输入裕度电压存在相关性(请参阅图3)。

    请测量电路板上的 IDRV 并设置与 VCC 之间的适当输入电压偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、板载 RIDRV 为133K。

    VCC 板载电压为10V。

    因此、就在图3中、输入裕度将介于2V 至2.2V 之间。

    这意味着我应该施加 0至7.8v 之间的输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    您能否测量电路板上的 IDRV 电流并扫描0至7.8V 之间的输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    由于我没有听到您的反馈、我假设您能够解决问题、因此我将关闭该帖子。

    如果您仍有任何待处理的问题、请随时将其发布在此处。