This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:AFE4490单一故障

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/825182/afe4490-afe4490-single-fault

器件型号:AFE4490

尊敬的 TI 专家,

 在 AFE4490的使用过程中、当模块需要根据法规要求检测故障时、我们考虑了单一故障、例如外部导线线上的 INN 和 INP 短路。芯片具有故障检测功能、 但每次启用都会中断正常的数据采集。因此、我们首先分析原始数据。 如果原始数据有任何异常、我们可以在芯片内进行故障检测、现在我们分析了 INN 和 INP 短路时六个模块的原始 AD 值、分别为0.4v、0.4v、0.4v、0V、-0.3V 和-0.3V。 六个模块的性能不同(固定100K 电阻、无偏置 DAC、无增益)。理论上、INN 和 INP 短路、因此差分 ADC 的值应约为0V。此外、我们还测试了不带探头连接的六个模块的 AD 值、这些值均为0v。

 现在、我想问一下、在 INN 和 INP 之间的六个模块短路情况下、上述偏差是否正常。此外、我们还测试了演示板卡、在100k 配置下为-0.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您已经就此问题离线联系我们、我将关闭此主题。

    此致、

    Prabin