This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:寄存器设置问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/824369/ads54j66-register-setting-questions

器件型号:ADS54J66

您好!

 

我对 ADS54J66寄存器设置有以下几个问题。

 

问题1:

数据表7.6.3.8.2说明 JESD 模拟页面中的 JESD PLL 模式位是寄存器16h 的位0。

但是、在表72的步骤6中、要为通道 A、B、C 和 D 设置 PLL 模式40x、寄存器数据为02h、而不是01h、就像 JESD 模拟页面中的 JESD PLL 模式位是寄存器16h 的位1一样。

在 JESD 模拟页面中、哪个实际上是寄存器16h 的 JESD PLL 模式位、位0或位1?

 

问题2:

在表72的步骤7中、要为 A、B 启用 JESD 模式控制、寄存器地址=6000h、寄存器数据= 20h。 不过、2.6.3.7.1说明 JESD 模式 EN 位是 JESD 数字页面中寄存器0h 的位6。 在 JESD 数字页面中、哪个实际上是寄存器0h 的 JESD 模式 EN 位、位6或位5?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano、

    7.6.3.8.2中的寄存器说明错误。 它应该是位1、而不是位0。 步骤6正确。

    寄存器描述7.6.3.7.1正确。 表72中的步骤7错误。 对于使能、它应该是位6。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

     

    感谢您的回答。

    我仍有关于表72步骤8的其他问题。

     

    REGSTER 地址/寄存器数据= 4005h/01:

    这里、为什么禁用广播模式?

    您之前提到过、ADS54J66无法写入单个通道。 当数据表提到每个通道时、这实际上意味着 CHA 和 CHB 或 CHC 和 CHD。

    如果是、这里禁用了哪种广播模式?

     

    REGSTER 地址/寄存器数据= 7001h/20h:

    为什么 JESD 模式(bit1和 bit0)在这里设置为“00”?

    在步骤7中,如果 LMFS=4421,JESD 模式被设置为“01”,数据表7.6.3.7.2指出不使用 JESD 模式=“00”,因此这是非常令人困惑的。

    此外、根据7.6.3.7.2、要为通道 C/D 选择 SYNCbAB、位5应为"0"。

    但是,在步骤8中,位5是“1”。

    此处应采用哪种设置?

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano、

    广播模式被禁用、因此您不会将同步更改为 CHA 和 CHB 使用。 数据表中有一个排印错误。 对于 CHC 和 CHD、数据表应如下所示:

    该位选择哪个 SYNCb 输入控制 JESD 接口;必须针对通道 AB 和通道 CD 进行配置

    0 = SyncbCD

    1 = SyncAB

    这与 Cha 和 CHB 的情况相反。

    对于第二个问题、这也是一个拼写错误。 数据 值应为0x21、而不是0x20

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

     

    感谢您的回答。

     

    但是、我对4005h 01h 的理解不是很好。

    无论 DIS 广播位如何、ADS54J66都无法写入单个通道、对吧?

    即、无论 DIS 广播位如何、用户只能写入 A/B 通道 Pare 或 C/D 通道 Pare。

    设置 DIS 广播位会有什么不同?

    我不明白为什么存在 DIS 广播位、即使用户无法写入单个通道。

    请让我更详细地了解 DIS 广播的定义。

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano、

    是的、您回答正确。  但您必须禁用广播,才能更改  CHA/B 和 CHC/D 使用的同步分配 如果您没有禁用广播、如果 您写入0x21、则会将 CHA/B 设置为使用 SYNCbCD、并将 CHC/D 设置为使用 SYNCbAB。 如果您写入0x01、则情况正好相反。 这可能是用户禁用广播模式的唯一时间。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

     

    感谢您的回答、

     

    但我更感到困惑。

     

    问题1:

    寄存器5的位5是什么,尽管7.6.3.1.3中针对位7-1说“必须写入0”。

    我对新的位5感到惊讶。

     

    问题2:

    根据你到目前为止的回答,我的理解如下。 我的理解是否正确?

    4005h 00h à SYNCbCD 用于 CHA/B

    4005h 01h à SYNCbAB、用于 CHA/B

    5005h 00h à SYNCbCD 用于 CHC/D

    5005h 01h à SYNCbAB、用于 CHC/D

     

    此致、

     

    希拉诺

     

    P.S. 我认为“DIS broadcast”的名称非常令人困惑,因为它与该广播完全无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano、

    当写入地址0x4005时、只使用位0。 所有其他位都需要为"0"。 然后、唯一的选项是"0x00"(启用广播)或"0x01"(禁用广播)。

    要设置两个组使用的同步、请参阅下面的。

    4004h 69h

    4003h 00h

    6001h 01h à SYNCbCD 用于 CHA/B

    6001h 00h à SYNCbAB、用于 CHA/B

    用于 CHC/D 的7001h 00h à SYNCbCD

    用于 CHC/D 的7001h 01h à SYNCbAB

    此致、

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

     

    感谢您的回答、但让我再确认一些问题。

     

    我从你到目前为止的解释中理解如下。

    我的理解是否正确?

     

    DIS 广播位= 0禁用更改 SYNC SEL AB/CD 设置。

    DIS 广播位= 1启用更改 SYNC SEL AB/CD 设置。

    4005h 01h

    4004h 69h

    4003h 00h

    6001h 21h -> SYNCbCD 用于 CHA/B 和20x 模式

    6001h 01h -> SYNCbAB 用于 CHA/B 和20x 模式

    7001h 21h ->用于 CHC/D 和20x 模式的 SYNCbCD

    7001h 01h ->用于 CHC/D 和20x 模式的 SYNCbAB

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano、

    广播模式只有在启用时才允许 SPI 在一个写入周期内同时写入 CHA/B 和 CHC/D。  如果禁用、用户将必须写入两个地址位置。 这与同步设置无关。 但是、由于 CHA 和 CHB 使用不同的设置进行同步选择、因此如果希望 CHA/B 和 CHC/D 使用相同 的同步源、则必须始终禁用广播模式。   同时写入两个位置将始终将部件设置为使用两个同步输入、无论您选择哪种设置。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我明白了、非常感谢!

    此致、

    希拉诺