This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:ADS127L01

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/823960/ads127l01-ads127l01

器件型号:ADS127L01

大家好、Ahmed Noeman、

1.如何通过 SPI 串行通信将 ADS127L01连接到 Arduino?

2.连接时需要进行哪些设置?

3.请共享固件相关文档(如果有)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarita、  

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖。

    SPI 通信时序要求和开关特性可在器件数据表的第6.6 - 6.7节中找到。 ADS127L01预计 CPOL = 0且 CPHA = 1。

    遗憾的是、我们没有可以提供的 Arduino 示例代码。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    但是、如果您有任何与将 ADS127L01与任何微控制器连接相关的示例固件、请与我分享。

    因此、我将获得一些想法、并可以使用我的固件进行应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarita、

    我们没有提供任何示例固件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的