This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:TD (RSSC)的最大值

Guru**** 2768545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/825016/ads131a04-max-value-of-td-rssc

器件型号:ADS131A04

您好!

您能告诉我 TD (RSSC)的最大值吗?
IOVdd 为3.3V。

RESET 引脚被拉至高电平后、需要此信息来确定下一条命令的等待时间。

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUo-San、

    我已经与该器件的数字设计人员之一进行了检查、我认为这是数据表中的错误。 此4.5ms 应该是最大规格。 此4.5ms 表示您需要等待的时间、以确保器件已完成复位。

    数据表第35页的上电和复位部分也介绍了4.5ms 时间。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph-San、

    感谢你的答复。
    我知道4.5ms 是最大 TD (RSSC)。
    您会修改数据表吗?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUo-San、

    我们会记录我们需要对数据表进行的更改、并且我已在下一个修订中输入此更改。 当我们进入下一个版本时、我将确保完成此更改。

    吴约瑟