This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:外部电压基准和激励电流源

Guru**** 2758885 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/825570/ads1248-external-voltage-reference-and-excitation-current-sources

器件型号:ADS1248
主题中讨论的其他器件: ADS124S06

尊敬的 Sirs

我正在考虑将 ADS1248 ADC 用于电桥式压力传感器。  为了获得最佳动态范围、我打算使用外部电压基准。  此外、我还想使用激励电流源进行电桥激励。  在数据表的第9.3/8节中、它表示内部基准必须被打开。  这是否意味着我不能使用外部基准、也不能同时使用内部基准和外部基准、一个用于 ADC、一个用于激励电流源?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    问得好!

    如果您看一下数据表的第59页、第9.6.4.3节 MUX1 -多路复用器控制寄存器1 (偏移= 02h)[复位= x0h]、然后查看位[6:5]和位[4:3]、您将看到您的选项。 如 bit [6:5]的描述中所述、为了生成 IDAC 电流、内部基准必须被打开。 然后、如果您查看位[4:3]的说明、您将看到 ADC 用于测量的四个参考选项:

    基准选择控制

    这些位为 ADC 选择基准输入。

    00:选择 REFP0和 REFN0基准输入(默认)

    01:选择 REFP1和 REFN1基准输入(仅限 ADS1248)

    10:选择内部基准

    11:选择内部基准并在内部连接到 REFP0和 REFN0输入引脚

    如果您尚未看到该指南、我建议您阅读《RTD 测量基本指南》、该指南位于 :http://www.ti.com/lit/an/sbaa275/sbaa275.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    一个附加说明。 如果您尚未选择 ADC、我建议查看 ADS124S06。 这是该 ADC 系列中的最新一代器件、与 ADS1248相比、它具有许多改进功能。 与 ADS1248相比、使用 ADS124S06还能实现更高的精度和分辨率。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wurker 先生

    感谢您关注新器件。  我确实看到了 ADS124S 的一些优势、尤其是外部基准电压现在可以进入模拟电压轨。  这将有助于我的动态范围。  “对不起,我没有为美国提供的任何帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smith 先生

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McGlumphy 先生:

    您的观察结果是正确的。 这是我们所做的许多改进之一。
    将外部基准输入电压范围扩展到模拟电源主要是由于需要比例式电桥传感器测量、其中电源用作电桥的激励。

    而不用担心"ü"。 我在美国的同事在键盘上都没有这样的东西:-)。

    此致、