Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS124S06
主题中讨论的其他器件: ADS124S06
尊敬的 Sirs
我正在考虑将 ADS1248 ADC 用于电桥式压力传感器。 为了获得最佳动态范围、我打算使用外部电压基准。 此外、我还想使用激励电流源进行电桥激励。 在数据表的第9.3/8节中、它表示内部基准必须被打开。 这是否意味着我不能使用外部基准、也不能同时使用内部基准和外部基准、一个用于 ADC、一个用于激励电流源?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS124S06
尊敬的 Sirs
我正在考虑将 ADS1248 ADC 用于电桥式压力传感器。 为了获得最佳动态范围、我打算使用外部电压基准。 此外、我还想使用激励电流源进行电桥激励。 在数据表的第9.3/8节中、它表示内部基准必须被打开。 这是否意味着我不能使用外部基准、也不能同时使用内部基准和外部基准、一个用于 ADC、一个用于激励电流源?
尊敬的 Dennis:
问得好!
如果您看一下数据表的第59页、第9.6.4.3节 MUX1 -多路复用器控制寄存器1 (偏移= 02h)[复位= x0h]、然后查看位[6:5]和位[4:3]、您将看到您的选项。 如 bit [6:5]的描述中所述、为了生成 IDAC 电流、内部基准必须被打开。 然后、如果您查看位[4:3]的说明、您将看到 ADC 用于测量的四个参考选项:
基准选择控制
这些位为 ADC 选择基准输入。
00:选择 REFP0和 REFN0基准输入(默认)
01:选择 REFP1和 REFN1基准输入(仅限 ADS1248)
10:选择内部基准
11:选择内部基准并在内部连接到 REFP0和 REFN0输入引脚
如果您尚未看到该指南、我建议您阅读《RTD 测量基本指南》、该指南位于 :http://www.ti.com/lit/an/sbaa275/sbaa275.pdf