This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:ADS7142错误通道返回值

Guru**** 2538280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/825432/ads7142-ads7142-wrong-channels-returned-values

器件型号:ADS7142

您好!

我正在使用具有 I2C 的 STM32 ARM M4处理器与 ADS7142器件搭配使用。 我已按照中的配置"手动模式双通道采样"

《连接 ADS7142软件库的 TN4C1294接口》文档(SBAA288–2018年7月)、第25页、图14。 I2C 通信工作良好(我在上看到

范围消息和信号质量)、但通道返回的数据不正确。 接收到的值会一直变化、但太大

测量的电压应接近于零。 我在示波器上看到、器件确实会返回我在缓冲器上读取的值。 处理器和器件

在定制设计的电路板上、硬件工程师确认硬件没有问题。 我还尝试配置一个通道 、但

结果是相同的。

请建议如何调试此问题。

提前感谢您、

索林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您会不会与您分享您所看到的内容、而不是您所期望的内容。

    最好使用已知的直流值进行测试、这样您就知道输出应该是什么

    如果您还可以共享数字通信的示波器截图、其中显示了来自缓冲器的正确读数和不正确的输出数据。

    如果您能够从器件读取寄存器、则不应成为时序问题。

    运行这些测试时、还要确保 AVDD 电力线稳定且干净、因为这也可用作 ADC 的电压基准。 如果上面有任何噪声、它将反映在输出中。 此外、在测试期间使用探针或万用表检查输入、以重新验证输入是否确实是应该的位置

    此致

    Cynthia