This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8363:ADS7263/8363EVM 供电和连接

Guru**** 2925430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/824150/ads8363-ads7263-8363evm-powering-and-interfacing

器件型号:ADS8363

我最近购买了一个 AD8363EVM、目前我正在尝试通过 SPI 控制器(FT2232H)进行连接、但我很遗憾地注意到了这一点

电源连接器 J4未贴标签、因此我尝试从原理图和 PCB 布线中推断引脚。  如果有助于诊断我的问题、我可以上传我建立的连接的照片。

我将 A0和 A1连接到 GND。 A0+和 A1+到5V。  并提供了2.5V 的外部基准和断开的跳线 JP3来实现这一目的。

我关注 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads8363.pdf

#include 
#include 
#include 


int main (void)
{
int retval = exit_failure;
struct MPSSE_CONTEXT * ADC =空;


if ((ADC = MPSSE (SPI0、ten_MHz、LSB))!= NULL && ADC->开路){
printf ("%s"在%dHz 时初始化(SPI 模式0)\n"、GetDescription (ADC)、GetClock (ADC));
int z = 0;

对于(z = 0;z<2;z++){

START (ADC);
字符 Txdata[4];
TxDATA[0]= 1;
TxDATA[1]= 0;
TxDATA[2]= 0;
TxDATA[3]= 0;

unsigned char * r =传输(ADC、Txdata、4);

if (r!= NULL){

int i = 0;
对于(i=0;i<4;i++)
printf ("%d\n"、r[i]);
}

停止(ADC);
}

}否则{
printf ("初始化 MPSSE 失败:%s\n"、ErrorString (ADC);
}

Close (ADC);

返回评估;
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我的一些文本被截断了:

    我将遵循最小配置示例、使用 FTDI 芯片的 SPI 输出来控制微控制器的 RD 引脚、然后获取的输出

    将 SDOA 连接到 FTDI 芯片的 SPI 输入。


    不幸的是、目前我似乎接收到随机字节。


    如果有任何指示、我们将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    请上传 EVM 电路板连接照片吗? 如果这有助于更清楚地说明问题、您还可以在 EVM 用户指南中标记原理图、以说明您在何处应用了电源和输入信号。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Ryan、我刚才附上了一张注释照片、说明我的电源连接与 EVM 用户指南原理图中的引脚编号如何匹配。

    我还将在一分钟内在电路板正面添加一张照片。

    谢谢

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这具有前面的引脚。  请注意、我使用的所有引脚编号都是指接头上的引脚编号。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您提供一些非常清晰的设置图像。 我看不到您配置器件的方式有什么问题。 您能否再次解释一下您遇到的问题到底是什么?  

    请提供器件寄存器设置(如果您将其从默认值更改为默认值)、采样率和用于测试的应用输入电压的说明。

    此致、