This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW54J60EVM:在 LMH3401上交换 OUT+和 OUT-

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, LMH3401, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/825480/tsw54j60evm-swapping-out-and-out--on-the-lmh3401

器件型号:TSW54J60EVM
主题中讨论的其他器件:ADS54J60LMH3401LMH5401

您好!

我注意到您在滤波器之后在 LMH3401上交换了 OUT+和 OUT-。 OUT+进入 AINM、OUT-进入 AINP。 出于布局目的、您似乎这样做是为了避免在信号路径中放置过孔。 我的问题是、这会对 ADS54J60的数字化信号产生什么影响? 我假设它将进行180度相移?

如果对此有任何想法、我们将不胜感激。 我将使用 LMH5401和 ADS54J60进行布局、并提出了这个问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    没错。 这是为了优化布局。 ADC 数据将移动180度。

    此致、

    Jim