This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292RECG-FE:读取 PGA 时出现问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ADS1292R, ADS1292RECG-FE, ADS1298R, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/822074/ads1292recg-fe-problem-reading-out-pga

器件型号:ADS1292RECG-FE
主题中讨论的其他器件:ADS1292ADS1292RADS1298RADS1298

我们很难读取 ADS1292RECG-FE 评估模块(演示套件)上 PGA 输出引脚上的输出。 我们将以良好的干净 ECG 进行馈送、这在 TI 提供的 LabView 运行时可执行文件中很容易看到。 但是、当我们在引脚7和8或1和2上的 PGA 输出电容器上连接示波器或高分辨率数据采集器件时、我们看不到任何波形伪影或一些方波伪影(大约6Hz)。 我们无法看到 ADS1292R 清晰测量和数字化的 ECG 信号。 我们能够使用相同的测量硬件轻松地将 ADS1298R 上 PGA 放大器的输出可视化。 我们已经尝试了很多排列和寄存器设置、但 ADS1292上的 PGA 引脚没有任何结果是合理的。 有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    感谢您的发帖。

    PGA 增益级之后的信号预期幅值是多少? 请记住、PGA 仅对差分信号路径应用增益、而不是对共模应用增益。

    您在何处探测 ADS1298上的 PGA 输出? 您是否通过 PACE 放大器路由给定的通道? 这些放大器将差分 PGA 输出转换为增益为0.4V/V 的单端信号 这可能会使在示波器上更容易看到。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入是来自患者模拟器的1mV NSR (正常窦性心律) ECG 信号、其频率为60BPM。 PGA 增益不影响在 PGA 电容器上观察到的信号。 我们已经尝试使用 DAQ 上的双极输入以及两个组合在一起的单端输入来捕获 ADS1292信号、以生成差分信号、但测量的信号仍然为空(如上所述、采用方波)。 ADS1298上的 PACEOUT 引脚是我们过去访问过的引脚、因为该器件上没有像 ADS1292那样提供直接 PGA 输出。 如果 ADS1292上没有缺失或配置错误的配置寄存器值、那么我想这必须是我们的测量方法。 有什么建议吗? 在读取 PGA 输出时查看其他线程、这不应该是那么困难。 请参阅以下内容:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/506058

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我唯一的建议是增加信号振幅。 请记住、ADS1292的噪声约为 ADS1298的2倍。 1mV 信号 x PGA 增益可能仍然太小、无法以这种方式观察。 大部分噪声都是通过 ADS1292数字滤波器消除的、这就是您能够在 GUI 中解析信号的原因。

    为了证明您的设置正确、请将 ADS1292配置为使用内部方波测试信号。 差分幅值将是 PGA 增益的1mVp 乘以 PGA 增益。 或者、 向具有1/2 Vs 偏移的 INxP 施加一个较大的输入、例如10Hz 时的100mVp 正弦波。 也将同一通道的 INxN 连接到中间电源。

    此致、