This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8353:关于 SAR 驱动放大器的 BW 选择

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8860, OPA320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/816052/ads8353-about-the-bw-selection-for-the-sar-drive-amplifier

器件型号:ADS8353
主题中讨论的其他器件:OPA211OPA320ADS8860

您好、TI FAE

TI 拥有一个工具模拟工程师计算器、用于驱动放大器 BW 选择和电荷桶滤波器的 R C 值。

该工具的 BW 基于放大器的增益设置为1。

我的问题是、如果驱动器放大器的增益为2、BW 是否也需要加倍?

例如、根据工具计算、当增益等于1时、放大器的最小带宽为10MHz、如果增益等于2、则最小带宽为20MHz、对吧?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提出的方法将是一种很保守的方法。  根据所选的放大器和电路配置(例如反馈电容器或不反馈电容器)、有一些二阶效应不需要将 BW 精确加倍、但如果将 BW 加倍、则应该可以正常工作。  使用 TI 高精度实验室视频中建议的仿真方法将帮助您从工具中提供的良好起点优化驱动器电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Collin。

    因此、如果增益为1时最小带宽为10MHz、那么当增益更改为2时、10MHz 是不可接受的、但可能不需要20MHz 带宽、对吧?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、互动有点复杂、但总结是正确的。  您不需要<10MHz、但也可能不需要高达20MHz 的频率。  仿真可用于为您的应用确定最佳放大器、如 TI 高精度实验室视频中所述。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Collin

     在 ti-precision-labs-adc 中、有一个使用该工具计算 R-C 电荷桶值的示例。  Rflt/2 (4.1欧姆至32.5欧姆)和 Cflt (1.1nF)基于驱动器放大器的增益等于1。

    所以问题是:  

    如果增益为10、是否 需要更改 Rflt/2 (4.1欧姆至32.5欧姆)和 Cflt (1.1nF)值?  

    放大器+ ADC 在示例中为 OPA320和 ADS8860、因此、如果增益更改为2、则适合使用哪个运算放大器、我只需更改放大器及其增益、而其他的则与幻灯片中的"ADS8860_INPUT_opa320 -st.TSC"文件相同。  在电阻范围(4.1到32.5欧姆)内、稳定误差似乎非常大(mV、远高于1/2 LSB)、您能帮助查看这一点。

    非常感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此对延误表示歉意。  

    不需要、RFilt/CFilt 值将不需要更新、仅需要更新放大器的带宽。