This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:ADS1158能否在具有0-5V 模拟输入的3.3V 上运行?

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1158
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/824751/ads1158-can-ads1158-be-run-on-3-3v-with-0-5v-analog-inputs

器件型号:ADS1158

你(们)好。 我想将 ADS1158连接到3.3V MPU、但仍然测量单端0至5V 模拟信号。

从数据表中可以看出,*这似乎*是可能的(通过对数字电源使用3.3V 电压,对模拟电源使用5V 电压),但我想确认。

非常感谢您的专业知识! -Mike Grusin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    欢迎来到我们的论坛、非常感谢您关注 ADS1158。

    您的假设是正确的。 您可以将5V 模拟电源(AVDD、AVSS)和3.3V 数字电源(DVDD、DGND)与 ADS1158配合使用、这样可以连接到3.3V 供电的 MPU、同时仍然能够测量0V 至5V 模拟信号。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 非常感谢、非常感谢!

    最佳- Mike Grusin。