This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:GUI 无法与 EVM 配合使用

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/821952/ads1278-gui-not-working-with-evm

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件: ADCPro

大家好、  

我的一位客户正在评估器件 EVM、并在评估期间面临问题。 客户将 ADS1278-EVM PDK 与 MM0主板配合使用、在安装软件时遇到一些错误、但重新安装时没有问题。 电源适配器不工作、因此 MM0由+5V 至 J14供电。 仅 MM0约为80mA、而 ADS1278约为240mA。 MM0通过 ADCPro 软件连接到装有 Windows XP 的 PC。 加载测试模式和 EVM、并显示"已连接"。 采集数据时、数据显示"正在收集数据"、但不显示任何数据。 此屏幕截图供您参考。 您能不能帮助您提供评论以解决同样的问题。

 提前感谢您的帮助和支持。

此致、Shinu Mathew。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    感谢您的发帖!

    我认为您有 MMB0 Rev D 原理图吗? 以防万一、我将在下面重新发布它。 只要安装了 J13跳线之一(A 或 B)、就应在 J14上施加外部5V 电压。 这会将外部电源连接到"+5V"电源轨。 或者、您可以卸载 J12并将外部5V 应用到 J12[1]。

    您是否能够使用任何其他工具(即范围或直方图)采集数据?

    请分享一个屏幕截图、其中显示了 EVM 在设备管理器中的枚举方式。

    e2e.ti.com/.../8750.MMB0_5F00_Sch_5F00_RevD.PDF

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复。

    J13正确放置、将检查一次并返回。

    此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    1) J13B 已连接。

    2) 范围/直方图中未显示任何数据

    3)请找到已连接的设备管理器。

    当我们将子板压到主板上时、电流超出限值(0.4A)。 当我们在子板连接器的引脚下方放置绝缘层时、它恢复正常。

    此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    看起来 EVM 是正确枚举的。

    因此、为了确认、您的客户正在将外部5V 电源连接到 J14[3或5]仅为了正确了解功率测量值、外部5V 电源提供:

    1. 仅从80mA 至 MMB0
    2. 当 ADS1278EVM 子卡被安装时、240mA 至 MMB0
    3.  安装 ADS1278EVM 子卡 按下子卡时、MMB0的电流大于400mA。

    检查子卡背面(靠近顶部)的电阻器组。 当子卡被按下时、电阻器组可能会压向连接到接地端的 USB 连接器外壳。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    客户在子卡和主板之间放置一个绝缘板、电流正常、因此他们正在尝试采集数据。

    我们是否需要检查任何其他参数、因为客户无法使用 GUI 捕获数据。

    此致、Shinu Mathew。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    是否所有开关和跳线都处于其默认位置? 请参阅用户指南中的图1:

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的支持。

    问题是由于电源和跳线设置。

    EVM 现已开始工作。

    此致、Shinu Mathew。