This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC124S051:ADC 时钟和 SCLK。 什么是链接?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC124S051, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/824085/adc124s051-the-adc-clock-and-the-sclk-what-is-a-link

器件型号:ADC124S051
主题中讨论的其他器件: CC1101

尊敬的专家:

是否有人可以解释以下内容?

在数据表(例如、第10页)中、有一个与上述内容相关的文本:"FSAMPLE = 200ksps 至500ksps、FSCLK = 3.2至8MHz、FIN = 40.2kHz"。

在同一数据表中、我们可以找到被写入的文本、即 ADC 在 SCLK 的3D 周期后开始转换。

如果 ADC 时钟比 SCLK 低16倍(最后一个数字可根据数据计算)、ADC 如何能够转换输入信号?

我尝试 在 某种电压表中使用 ADC124S051。 如果我测量直流电压、我会得到很好的结果。 如果我尝试测量交流电压、结果非常不准确。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交流电压为50Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们提供了有关 ADC 的出色在线视频教程、可帮助您进一步了解 SAR ADC 的功能。

    我建议您查看 TI 高精度实验室、以了解 有关您的主题的规格。

    简而言之、 完整 的转换 周期由两个阶段组成、 即采集阶段和转换阶段。 转换周期是完成这两个阶段所需的时间。 转换周期是指完成转换并决定器件采样率所需的时间。

    在该器件中、转换阶段在第三个时钟脉冲之后开始。 要完成一个转换周期、需要16个时钟脉冲

    至于无法读取交流信号、您以何种采样率运行器件?

    它必须至少是输入频率的两倍才能获得正确的读数。 在这种情况下,输入频率= 50Hz,因此采样率必须大于100Hz

    您是否会分享有关您看到的错误结果或行为的更多详细信息?

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 Cynthia!

    现在我看到了。
    像往常一样、创作者非常了解该主题、因此他们会错过看起来很明显的信息。

    至于我的项目、我使用1MHz SCLK。 所以我认为这已经足够了:-)。

    问题在于在转换过程中出现频率极低的分量。 它至少看起来像 AM 调制或叠加。 这会导致误差。 "Baker's Best"解释说、我必须更改输入电路。 我会尝试这种方法。


    此致、

    Yoirij

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想共享 INpurpur 驱动电路、我可以查看它以进行优化。

    时钟频率听起来不错。 我要指出的是、采样率由 CS 决定、而不是 SCLK 决定。

    您运行器件的采样率是多少?

    模拟输入的运行频率是多少?

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想驱动电路不好。 但首先、我想问一个存在的功能、因为我使用8位控制器来读取 SPI。

    蓝色曲线为 SCLK、黄色- CS。 从低边沿到高边沿读取数据。
    因为 SPI 寄存器只有8位、所以我必须通过2个步骤来读取答案。 因此、SCLK 中存在一个间隙。 当我使用 CC1101使用此类方法时、它就起了作用。 我想知道在这种情况下这是否会成为一个问题。

    我尝试得到一个显示 SCLK 和 DOUT 但失败的 oscillogram。 当我将一个示波器探针连接到 SCLK、另一个连接到 DOUT 时、ADC 突然至少显示为零。 我不明白为什么。
    这是电路。 它相当简单。 正如我从"Baker's Best"中看到的、最好插入一个缓冲级。

    但是、您能否解释示波器影响 DOUT 时的一种奇怪现象? 我检查了输入电压、结果大约为2.5V。无交流电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您运行器件的采样率是多少?

    模拟输入的运行频率是多少?

    SDO 线路将保持稳定、这可以 是高电平或低电平、直到器件转换。 即使在启动 CS 和 SCLK 后、您是否也会看到此行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案是在某些帖子中。 采样率为1kHz (CS、查看示波器)、没有交流电、查看电路  、仅直流电、3个输入中的每一个大约2.5V。 就这些。


    再去一次。 我可以检查 SCLK、我可以单独检查 SDO。 但是、当我尝试同时检查这两个值时、ADC 会显示错误的结果。 SDO 在 SDO 序列结束时降至1或2 "1"、而不是第11位时的"1"。

    最后一个问题是、CS 变为高电平后、现在会出现任何行为。

    最后一个。 控制器在终端显示数据、我可以以数字形式查看转换结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的事情。 现在、ADC 几乎可以正常工作。 交流模式下存在一些误差、但由于采样率的原因、这看起来很像。

    :-)

    我没有收到任何有关变量 SCLK 的字。