This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832EVM:请告诉我如何测试 AFE5832-EVM

Guru**** 2903800 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/824904/afe5832evm-please-let-me-know-how-to-test-afe5832-evm

器件型号:AFE5832EVM

我正在使用 TSW1400和 HSDC PRO 4.7测试 Aafe5832evm。

不过、我在测试期间有一些问题。

我按照所附图中所示配置了测试环境、然后继续执行斜坡模式测试。

因此、显示了以下信号。

我按以下顺序进行了测试。

 -1. 我按照所附的图所示连接了硬件、并输入了5V 电源。  

 -2。  我在运行 hscc pro 后编写了 afe5832evm 固件。

 -3.  afe5832evm GUI 会自动运行、然后进行 DUT 复位和初始化器件。

 -4.  我将 fsamp 更改为40MHz 并单击了斜坡测试模式。

 -5.  我返回到 HSDC 专业版并单击了"捕获"按钮。

我的测试流程有什么问题? 它只是用于确认测试模式的测试。

如何设置以获得正确的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hojong Kim、

    您将需要在 GUI 中启用适当的 LVDS 输出格式、并且还需要根据 EVM 上的时钟配置设置(请参阅 EVM 用户指南中的图9和63)、为板上的 SMA 连接器 J56提供160MHz 时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen Aroul

    感谢您的快速回复。

    感谢您的帮助、我取得了令人满意的成绩。

    此致、

    Hojoong Kim