This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何设计从3.3V 到12V 的电路

Guru**** 2545990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/823724/how-to-design-circut-from-3-3v-to-12v

您好,

  我 的要求是将3.3V PWM 信号 转换  为12V PWM 信号,、当输出高电平,输出电流最大值为10mA,输入电压为12VDC 时

  PWM 频率:1kHz-10kHz

  ,我认为唯一的方法是 推挽输出,、但使用 推挽输出电路 时要格外小心,、因为它具有 死区,设计不好,将发生短路

  请帮我   ?成熟可靠的推挽输出应用电路

非常感谢!

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、  

    感谢您的参与、我叫来自高功率驱动器团队的 Mamadou Diallo。

    根据我的理解、您正在寻找能够在1kHz 至10kHz 频率下将3.3V PWM 信号转换为12PWM 信号的 IC。 如果我错了、请纠正我的错误!

    您能否说明驱动12PWM 信号的原因? 负载的详细信息将帮助我了解您要实现的目标。 您是否在驱动 MOSFET?  

    根据您的应用需求、以下器件是一个良好的起点。  

      UCC27511A UCC27531 UCC27517 UCC27511
    数据表 数据表 数据表 数据表
    通道数(#) 1 1 1 1
    电源开关 MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET
    IGBT IGBT IGBT IGBT
    GaNFET SiCFET GaNFET GaNFET
    峰值输出电流(A) 8. 5. 4. 8.
    输入 VCC (最小值)(V) 4.5. 10. 4.5. 4.5.
    输入 VCC (最大值)(V) 18 32 18 18
    上升时间(ns) 9. 15. 9. 9.
    下降时间(ns) 7. 7. 7. 7.
    传播延迟(ns) 13. 17. 13. 13.
    输入阈值 CMOS CMOS CMOS CMOS
    TTL TTL TTL TTL
    通道输入逻辑 反相 同相 反相 反相
    同相 单个 同相 同相
    输入负电压(V) -5. -5. 0 0
    功能 分离输出 分离输出 迟滞逻辑 分离输出
    额定值 目录 目录 目录 目录
    工作温度范围(C) -40至140 -40至125 -40至140 -40至140
    -40至140
    封装组 SOT-23 | 6. SOIC | 8. SOT-23 | 5. SOT-23 | 6.
    SOT-23 | 6.
    约 价格(美元) 0.49 | 1ku 0.75 | 1ku 0.34 | 1ku 0.49 | 1ku

    此外、您还可以通过以下链接从我们的产品系列中找到更多器件:

    http://www.ti.com/power-management/gate-drivers/low-side-drivers/products.html#p480=1;1

    如果您有其他问题、请告知我们、如果有问题、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    我没有听到您的声音、因此我将假定此问题已解决、并将此主题标记为已解决。 如果是、请按绿色按钮、如果您对此主题有进一步的疑问、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou