This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148:有关4线 RTD 测量系统中输入和基准 Lowe-Pass 滤波器的问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/824885/ads1148-question-about-the-input-and-reference-lowe-pass-filter-in-4-wire-rtd-measurement-system

器件型号:ADS1148

大家好、

   我的客户希望 将 ADS1148用作4线 RTD 测量器件。 IEXC 为100uA、RTD 为 P1000 (800~1300 Ω)。 从数据表中可以看出、R1和 R2电阻应比 RTD 大两个数量级、 但 TI 还建议将电阻限制在最大10kohm。   应选择 R1和 R2的值? 对性能有任何影响吗? 此外、 25k Ω 电阻值是否适合 Rbias 电阻?  非常感谢!


此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengquan:

    很棒的地方! 我认为本段的意思是说"两倍大",而不是"两个数量级大"。 我将在数据表中记录对其进行编辑。 如数据表中所述、使用4.7kOhm 应该可以满足 R1和 R2的要求。 只要产生的电压在0.5V 范围内(AVDD–AVSS–1V)、基准电阻器的25K 也将起作用。

    如果您或客户尚未看到它、请具体参阅"RTD 测量基本指南"第2.6节。