This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:改善共模抑制的技术- Faraday Shield

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/824875/ads1298r-techniques-to-improve-common-mode-rejection---faraday-shield

器件型号:ADS1298R

你(们)好

我们已经使用 ADS1298R 设计了定制板、现在我们要改进 共模抑制。

参考 TI 的应用手册 SBAA188–2011年7月、《使用右腿驱动放大 器改善共模抑制》后、我们发现有多种方法可以实现该目的、其中一种方法是使用法拉第屏蔽。

现在我们的问题是、如果我们要使用 法拉第盾、我们必须将它放在哪里? 在 ADS1298R IC 或 类似引线电缆的整个输入部分以及所有?  

谢谢

Krunal Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krunal、您好!  

    感谢您的发帖。

    在本应用手册中、我相信作者所指的是屏蔽整个 ECG 测量系统、或者尽可能地固定。 电力线噪声以光学方式耦合到任何暴露的导体上。 将共模电压驱动到 ECG 电子器件的屏蔽层以及测量电缆本身的屏蔽层上、将通过减少屏蔽层的寄生电容来减少噪声耦合。

    此致、