This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997EVM:DAC161S997模拟输出稳定性问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997EVM, DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/816129/dac161s997evm-dac161s997-analog-output-stability-issue

器件型号:DAC161S997EVM
主题中讨论的其他器件: DAC161S997

我已经将 DAC161S997EVM 与 Cortex-M4微控制器连接、并且能够通过 SPI 总线与 DAC161S997进行通信。 我能够将所需的模拟输出设置在4-20mA 之间、还能够读取 DAC161S997状态。

`s、我面临着它的模拟输出稳定性问题。 对于固定数字输入(DACCODE)、输出范围为+/-0.3mA

、对于 DACCODE = 0x8000、模拟输出应该为12.00mA、但在我的情况下、它在11.70到12.30mA 之间持续变化。

这是正常的吗?

有人可以建议如何稳定 DAC161S997输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin、

    您能否提供测量的输出波形? 此外、有关 MCU、电源和测量方法设置的任何详细信息可能会有所帮助、因为在这些2线4-20mA 系统中很容易出错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    我还没有收到我的定制 PCB。

    目前、我已经使用 DAC161S997EVM 和 STM32 (NUCLEO - F7222ZE)开发板准备了测试设置。

    我已从 DAC161S997EVM 上移除 MSP430 MCU、并通过跳线带状电缆将 DAC161S997 4线 SPI 连接到 STM32 MCU SPI-2。 STM32开发板通过 USB 电缆供电、DAC161S997EVM 通过24V 环路电源(在 J1连接器上)通过直流稳压电源供电。 接地对两个电路板都是公共的。

    我正在使用 KEYSIGHT 34972A (6 1/2位) LXI 数据采集/数据记录器开关单元测量 DAC 输出(4-20mA)。

    https://www.keysight.com/en/pd-1756491-pn-34972A/lxi-data-acquisition-data-logger-switch-unit?pm=OP&nid=-33257.922596&cc=IN&lc=eng

    Sachin Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin、

    对延迟答复表示歉意。

    根据当前信息、我无法肯定问题是什么。 据我所知、EVM 本身不存在稳定性问题、因此我仍然怀疑设置中存在导致问题的原因。 我建议尽量将测试设置简化为仅 DAC EVM、并逐步重新构建系统、以观察哪个元件会导致不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    对延迟答复表示歉意。

    上周、我们收到了定制 PCB。 我已在同一器件上测试了 DAC161S997模拟输出稳定性。

    我们的定制 PCB 具有+/-0.01mA 的精度。 这对我们的应用来说绰绰有余。

    谢谢。