This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04EVM:周期性输出误差

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/824582/ads131m04evm-cyclical-output-error

器件型号:ADS131M04EVM

您好!

当我尝试读取 ADC 通道输出时、ADS131M04EVM 电路板出现了一个奇怪的问题。 在所有启用的通道上、我看到一个包含5个值的周期、这些值几乎一致、并且只有1个是正确的。 下表显示了输入值分别为0.054mV 和.277mV 的通道0的读数、其中显示了2个周期、突出显示了"正常"值。

04219 0.10078 0.26484 .1898 19219 04219 10313 0.25781 .1898 19219
28359 .42656. 19219 0.4125. 0.25781 28594 .42422. 19219 .41016. .25547.

我将电路板配置为具有300sps 的数据速率、通过将 CLKIN 设置为4.915MHz 并将 OSR 设置为8192、可以实现这一点。 下面的 SPI 迹线显示转换数据已就绪、并且正在以300sps 的速率输出。 增益设置为128时,FSR 为9.375mV,我使用公式((FSR/2^23)*RAW ADC 输出)*1000获得以 mV 为单位的输出。

我找不到任何东西来解释为什么我看到这个错误、数据按预期读出、从状态寄存器值开始、当最后一个字节被计时时、DRDY 变为高电平。 我还查看了原始 ADC 值、它们遵循完全相同的模式、因此误差不是由我的输出转换引起的。 如果能深入了解导致这种情况的原因、我将不胜感激、因为我现在就被骗了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定如何闭合线程、但事实证明、该问题与它连接到的传感器有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    感谢您回答自己的问题! 我已经开始看这个、我想您看到一些60Hz 的线路周期噪声(在300SPS 时、您可能会看到每5个样本会出现一些周期性噪声。 您可能已经能够在频谱分析选项卡中看到这一点。

    无论如何、如果您还有其他问题、请告诉我。

    吴约瑟